This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:D 类放大器输出反馈

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854317/tas6422-q1-class-d-amp-output-feedback

器件型号:TAS6422-Q1

器件没有来自输出的反馈引脚。

当汽车电池的电压发生变化时、器件如何保持输出增益?

您能在技术层面解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uozu、

    反馈环路位于器件内部、因此非常易于使用。 您只需要将其视为固定增益放大器。 希望这能回答您的问题。

    迪伦