This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:PBTL 模式下的输入 Vrms

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862664/tpa3255-input-vrms-in-pbtl-mode

器件型号:TPA3255

你(们)好

 我不确定我是否理解 TPA3255的输入电压(模拟)

 如果我正确理解,那么峰值不能超过3.9V (正或负),那么峰峰值为7.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5327551、

    实际上、我们在电气特性表的数据表中指出、最大输入电压摆幅峰峰值为7V。

    此致、

    Robert Clifton