This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:工作温度为-25°C

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853650/pcm4104-operating-at--25c

器件型号:PCM4104

大家好、

在 数据表中指定的-10至70C 范围之上运行 PCM4104有几个与此相关的帖子、但没有提到冷操作。  数据表规格适用于环境(正如我们对-25°C 工作温度的要求)、但在这里、自发热似乎起作用。   

我们是否有此器件的结温规格?    您对在-25°C 下运行可能带来的风险有何感受吗?  我们能否假设在低温下仅降低性能额定值、还是存在器件故障风险?

感谢您提供的任何见解。

-Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    此器件的额定工作温度仅为-10至70C。

    我们通过电子邮件进行了此通信。

    谢谢、

    Paul