This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:放大器(TAS5805M)读取输出信号的瞬态峰值吗?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862456/tas5805m-can-the-amplifier-tas5805m-read-the-transient-peak-value-of-the-output-signal

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

尊敬的工程师:

您好!

我有一个问题。现在,我想从  放大器读取输出信号瞬态峰值。如何 实现?

当我播放歌曲,我尝试读取 寄存器(书籍0x78,addr:0x60,PAGE:0x02)Value,我发现该寄存器无法存储    歌曲的瞬态峰值。

我应该如何解决这个问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    TAS5805无法支持此功能。 TAS5805的电平计功能只能记录 RMS 值。

    此致、

    Alix Wan。