This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:AOSR 和 ADC 数字滤波器引擎抽取

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861927/tlv320adc3100-aosr-and-adc-digital-filter-engine-decimation

器件型号:TLV320ADC3100

大家好、

我们对该器件非常陌生、需要对 寄存器22 (ADC 数字滤波器引擎抽取)进行一些说明。 我的理解是、数字抽取由 AOSR (过采样率)设置。 该寄存器与该寄存器有何不同? 它主要用于 CIC 条件吗?

提前感谢您的帮助。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、  

    我认为、如果您使用预设处理块、则无需设置这些块。  如果您使用的是 miniDSP、 则只创建了2个框架、 即2个框架和4个框架。  当工具不支持时、我必须向设计团队核实提供高达16倍抽取率的原因。  

    我将与他们一起办理入住手续、并在数周结束前返回给您  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的说明。 是的、我们的客户确实倾向于使用处理块。

    我们期待听到设计团队的意见、以增加参考资料。

    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、  

    因此、如果客户使用预设处理块、 则不使用这些寄存器。  它们可以忽略它们。  

    使用可编程 miniDSP 时 、PPS 仅支持2x 和4x 抽取率。  这一切都由 PPS 处理、具体取决于所选的框架、客户无需手动设置它们。  

    此致、

    -Steve Wilson