This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:2.1-4.1配置

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862011/tas5825mevm-2-1--4-1-configuration

器件型号:TAS5825MEVM

我正在构建4.1平台 、并使用采用48 pro 2.1配置的演示板进行测试 。

在该配置中、子通道由 放大器1的 I2S 输出驱动、EQ 设置适用于两个放大器。 。

我还想驱动另一个立体声放大器,使其与第一个放大器的 I2S 输出相同。

这是可行的吗? 我知道低音扬声器交叉并且在放大器1中是旁路的,所以这不是问题,但似乎左侧和右侧信号正在相加并馈送到了子放大器(PBTL)的左侧。

除此之外、似乎尚未为48K 2.1 pro (流程12)修订流程文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如果您使用2.1配置、SDOUT 将仅具有低音扬声器数据、仅在左声道输出数据、因此您无法使用2.1配置 SDOUT 的立体声。

    此致、

    Luis