This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255主器件/从器件配置

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861693/tpa3255-tpa3255-master-slave-config

器件型号:TPA3255

您好!

我在   4.1系统中使用 TPA3255:  3-TPA3255 配置为:1 TPA3255-2xBTL、 1 TPA3255-2xBTL、1 TPA3255-1XPBTL。

在这里、主/从器件考虑的是什么?  以及如何在此处设置主/从设备。?

谢谢!

Meican。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meican、您好!

    请参阅以下链接中的 EVM 用户指南、了解一些多器件配置示例、

    http://www.ti.com/lit/ug/slou441/slou441.pdf。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、EVM 文档介绍了如何设置主器件/从器件。  但主器件和从器件有什么好处?  如果我使用3个 TPA3255,全部 都是主设备,它可以吗?

    谢谢!

    Meican。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meican、您好!

    所有3个主器件都是肯定的。 主从设备的好处是、通过这样做、不同通道的切换将同步和交错、从而 可以缓解 PVDD 电源上的电流浪涌。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    那么下一个问题 是: 如何将 OSC_IOP/IOM 生成 到 TPA3255?  该脉冲的频率和电平规格是多少?

    谢谢!

    Meican。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meican、您好!

    如果您让器件独立工作、换句话说、所有器件都处于主模式、它们将在自己的振荡器上工作。 在这种情况下、OSC_IOP/M 应保持悬空。 这些引脚仅用于主/从配置中的器件间时钟同步。

    此致、

    Hao