This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221 PoP 问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853396/tpa3221-tpa3221-pop-issue

器件型号:TPA3221

 你(们)好,先生

    当电源关闭,      如果 没有  MP3 或 BLE 的前置放大器输入、则不会出现 Pop soud;但是;             当电源  关闭时、Pop soud 显然位于前置放大器输入下方,我们 的电路  设计 符合   数据表 建议,  什么是,我们 还添加了静音电路、 因此,我们需要您的帮助来检查它,并为我们提供一些建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darran、

    您能否发布 TPA3221和静音电路的原理图?

    此致、

    Hao