This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:使用 TI-TINA 和 LM3886模型时引脚不匹配

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853091/lm3886-pin-mismatch-using-ti-tina-and-lm3886-model

器件型号:LM3886

使用 TINA 在简单增益为10的电路中尝试对 LM3886行为进行建模。 获取 ERC 错误 TLD 引脚:INP 与宏组件(LM3886)的任何引脚不匹配。  输入连接到1K/10K 电阻分压器。 是否存在模型问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     您能向我们更详细地介绍一下您的模型设置吗?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 Spice 宏>其他组件中选择了 LM3886。

    它具有以下连接组件

    输入和接地之间为1K。

    输入和输出之间为10K

    从信号源到+输入为1K、从+输入到接地为10K。

    从静音电源到负电源电压为75k

    从静音到接地的10uF 电容。

    24V 正电源、-24V 负电源

    从 Vout 到接地的8 Ω 负载

    如果我知道如何将其附加到这个回复中、我可以提供一个显示电路和错误消息的 jpg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、与 Spice 宏 LM3886关联的符号与 INP INN VCC VEE GND 输出 静音的 subckt 引脚列表不匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已经尝试了、但也失败了。 LM3886的 TINA 库中应该存在错误。

    但是、如果您想为 LM3886运行仿真、请访问 http://www.ti.com/product/LM3886/toolssoftware 下载 TINA 模型。

    该模型可以很好地工作。 谢谢!

    此致、

    Hao