This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1641:推荐用于+/-15V 电源的 TI 器件

Guru**** 2763305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1641, TPS65130, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861629/opa1641-recommended-ti-part-for--15v-power-supply

器件型号:OPA1641
主题中讨论的其他器件: TPS65130TPS7A39

大家好、我正在开发吉他电路、包括 前置放大器 OPA1641和2个缓冲级。 我的设计将使用+/-15V、由+9V 生成。 就这些功率级的功率而言、尚未定义要求、但要求将是最低的。    

是否有适用于此类音频用例的应用手册? 您可以推荐的任何器件/设计?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、  

    有关入门信息、请查看《模拟工程师电路设计指导手册:放大器》。 同相麦克风前置放大器电路(第269页)和 TIA 麦克风放大器电路(第274页)以及基本缓冲器级(第5页)可能是需要关注的问题。   

    https://www.ti.com/seclit/sl/slyy137a/slyy137a.pdf

    这两个音频电路都具有低功耗放大器、但如果需要、可以对其进行修改以包含更高的电源放大器。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、
    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、  

    感谢您的快速回答。

    该手册非常有用! 不过、在这种情况下、我更喜欢双电压电源设计、假设一个开关直流/直流转换 器处于升压模式、从+9V 到+15V、并通过反向的几个二极管从转换器输出获得-15V 电压。 或者可能与 http://www.ti.com/product/TPS65130类似( 不是那个、而是类似)、但我不知道哪种选项会更好...  

    由于稳定性和低噪声很重要、我认为音频论坛将是获得器件和电路设计建议的良好起点。

    有什么想法吗?

    谢谢、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、  

    很抱歉耽误你的时间。 以下指南由 Luis Chioye 提供。 

    首先、DC-DC 转换器在大约1.25MHz 时的开关电源噪声大约为~2mVpp (根据 TPS65130数据表)。 由于 OPA1641在~1.25Mhz 时的 PSRR 仅为~15dB、因此电源上的此电源噪声将传播到音频信号中。  例如、如果我们假设1.25MHz 时的纹波为2mVpp、这将转换为放大器输出端的2mVpp/(20*log (15))~80uVpp。 因此、清理电源以避免放大器输出产生不必要的噪声非常重要。  

    滤波纹波的方法有多种、包括实现无源 LC 滤波器和功率滤波器的解决方案。 然而、提供低噪声和良好直流稳定性的一种可能(也很简单)解决方案是选择一个在扩展频率范围内具有高电源纹波抑制能力的低压降稳压器(LDO)。 例如、TPS7A39双路正负 LDO 可在宽频率范围(高于1.25MHz)内提供高 PSRR 和极低的输出噪声。 一种解决方案是将直流/直流转换器设置为高于+/-15V 电源(例如+/-16V)的电压、并使用 TPS7A39双路 LDO 来滤除电源的噪声。 电源管理应用团队也可能有其他建议。

    下面的出版物讨论了直流/直流转换器噪声作为其 PSRR 规格的函数对放大器和 ADC 的影响。 下面的应用手册讨论了如何使用在扩展频率范围内具有高电源纹波抑制功能的线性稳压器来滤除直流/直流转换器噪声。

    https://www.planetanalogue.com/signal-chain-basics-114-estimate-the-effect-of-dc-dc-supply-ripple-on-a-sar-adc-acquisition-system/

    http://www.ti.com/lit/an/slyt202/slyt202.pdf

    请查看这些内容、如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、
    弗拉基米尔