This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:单声道输入电路设计检查

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/852918/tlv320adc3100-mono-input-circuit-design-check

器件型号:TLV320ADC3100

您好专家、

您能否帮助检查以下电路(图1)连接是否正确?

图2是供您参考的函数块。 音频放大器是具有差分模式的单声道输出。

图1 SCH

图2功能块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teresa、  

    未使用的微偏置可以保持悬空、 任何未使用的输入引脚都应使用0.47uf 电容器端接至 GND。  

    音频放大器提供了哪种音频级别?  在您提供的原理图中、我实际上没有看到任何衰减电路。  我会假设 某个地方有类似的东西吗?  ADC3100的满量程输入为1.414Vrms 差分电压、 绝对最大值为-0.3 -> AVDD+0.3V

    我假设 I2C 上拉电阻在原理图的其他位置。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    如果单声道输入信号连接错误、您能帮助纠正连接吗?

    大约"未使用的输入引脚应与0.47uF 电容器端接至 GND"、应 遵循 NC 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teresa、  

    对于单声道信号、我看不到任何我认为"错误"的东西。  它们看起来是将差分输出连接到差分输入、 这看起来很正常。 我还怀疑它们使用两个通道、因此它们可以对两个通道求平均值并实现+3dB SNR 或冗余。  它们使用的输入是每个通道的正确引脚。

    由于冗余以及连接两个通道的0欧姆电阻、我不确定是否会出现未使用输入的情况。  例如、如果有未安装10R102和10R103的用例。  最好是可以终止这些输入。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的建议。