This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:推荐同轴放大器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, THS4551, TLV3541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861889/pcm9211-recommendation-for-coax-amplifier

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件: THS4551、 TLV3541

您好!

您是否建议在 MPO0/MPO1使用同轴放大器?

非常感谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    PCM9211在 RXIN0和 RXIN1上具有两个同轴放大器输入。  您是否在问如何在 PCM9211外部以分立方式构建同轴电缆接收器通道以接受两个以上的同轴电缆输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我正在端口 MPO0/MPO1处查找同轴电缆输出。 它们可用作 SPDIF 输出、但我想将它们用作同轴电缆输出-因此我需要一个放大器。

    您对此有什么建议吗?

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    如果您希望以差分方式传输信号、则可以考虑使用 THS4551等全差分放大器进行单端到差分转换并提供所需的功率增益。

    如果您计划传输单端信号、则可以考虑使用 TLV3541等器件、该器件可提供轨到轨输入和输出以及+/-100mA 的驱动电流。  

    有许多放大器很可能适合您的需求、但我认为这两个放大器提供了一个良好的起点、我们为它们提供了 TINA/PSpice 模型、以便您可以在构建 PCB 之前验证您的电路性能。 希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak