This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:LM386 AV (最小值)和 AV (最大值)

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861638/lm386-lm386-av-min-and-av-max

器件型号:LM386

您好!

 

我的客户考虑将 NJRC NJM368M 替换为 TI LM386。

在其应用中、引脚1和引脚8保持未连接状态、这意味着 AV (典型值)= 26dB。

在这种情况下、NJM368M 增益在数据表中规定为26dB (典型值)、24dB (最小值)和28dB (最大值)、

另一方面、LM386数据表仅指定典型增益 AV (典型值)、26dB @ Vs=6V、f=1KHz。

根据特征数据、在相同条件下、变化量是多少 AV (最小值)和 AV (最大值)?

TI 在发货前未测试 ATE 处的最小/最大 AV?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    感谢您的观察。

    该器件的最小 vale 与典型值以及典型值与最大值之间有20%的变化。 因此、最小值约为23dB、最大值约为29dB。

    如果您对此有疑问或意见、请告诉我。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S