This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:始终输出50%占空比信号(无声音)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1165899/tas5558-always-output-50-duty-signals-no-sound

器件型号:TAS5558

你(们)好。

  我已经制作了一个 TAS5558测试板供我们内部使用。 原理图随附。  

  我已将 USB-AudioEVM0354_48KHZ.bin 烧写到 EEPROM 中。 当我将电路板连接到 PC 时、绿色 LED (LED 1)亮起、PC 显示音频输出设备现在是 USB-AudioEVM。 所有跳线 都设置为从 TAS1020B 获取所有信号  、这意味着它的电路几乎与 TAS5548EVM 相同。 当我按下 PPC1上的连接按钮(v1.16)时。 有效 LED 亮起、PWM 通道开始提供脉宽为2.6us (384kHz)的50%占空比 PWM 信号。 但是、当我播放 PC 上的音乐时、PWM 1和2仍会持续为我提供50%的 PWM 信号、这意味着我无法从耳机插孔中听到任何声音。

  然后、我对电路板进行下电上电并让 TAS5558中的所有寄存器从默认值开始。 我手动设置以下寄存器:0x03 -> 0x0A、0x12 -> 0x00、0xD9 -> 00-00-00-48。 但有效的 LED 仍然不会亮起。 将 寄存器0x04的值从0x03更改为0x53。 有效 LED 亮起、但 PWM1和 PWM2仍然为我提供50%的占空比输出。 完全没有声音。  

  我已在支持论坛上研究了 TAS55x8问题。 有人建议、如果 OSCRES 电阻不是正好为18k 欧姆、PWM 输出将保持静音状态。 我使用数字万用表测量了电阻为17.998k 欧姆的 OSCRES 电阻器。

  我已经监控了 TAS5558的所有输入信号。 引脚22处测量48kHz 时钟、引脚23处测量3.072MHz 时钟。 在引脚11处测量12.288MHz 时钟。 引脚24上存在一个16位 I2S dat 信号。 所有 VR 引脚提供大约1.8V 的读数。 所有电源输入引脚似乎都处于正常状态。 XC6214稳压器可 提供至少500mA 的电流。 下面列出了我使用的两组寄存器转储:

1.按下 PPC1的 CONNECT 按钮后,寄存器转储:
X00 6C
X01 04
x02 00
X03 A0
X04 53.
X05 E0
X06 E0
X07 E0
X08 E0
X09 E0
X0A E0
X0B E0
X0c E0
X0D 00
X0E 55.
X0F 00
X10 0A
X11
x12 00
X13 80
X14 44.
X15 02
X16 77
X17 77
X18 77
X19 77
X1A 55
X1B 80
X1C 00
X1D C0
X1E 40.
X1F A0
X20 20
X21 E0
x22 60
X23 00
X24 0F
X25 80
X26 FF
X27 00
X28 10.
X29 55
X2A 55
X2B 55
X2C 55.
X2D 00
X2E 00
X2F 00
X30 01
X31 23.
x32 45.
X33 67
X34 01
X35 23.
x36 45.
X37 67
X38 80
X39 00
X3A C0
X3B 40.
X3C A0
X3D 20.
X3E E0
x3f 60.
X40 00 00 FF 00
X41 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X42 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
X48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
X49 00 00 00 00
X4A 00 00 00 00
X4B 00 00 00 00
X4C 00 00 00 00
X4D 00 80 00 00
X4E 00 00 00 00
X4F 00 00 00 00
X50 00 80 00 00
X51 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X52 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X53 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X54 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X55 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X56 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X57 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X58 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X59 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X5A 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X5B 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X5C 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X5D 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X5E 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X5F 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X60 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X61 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X62 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X63 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x64 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X65 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x66 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X67 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X68 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X69 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X6A 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X6B 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X6C 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X6D 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X6E 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X6F 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X70 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X71 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X72 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x73 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x74 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X75 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X76 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X77 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X78 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x79 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X7A 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X7B 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X7C 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X7D 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X7E 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x7f 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X81 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X82 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X83 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x84 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x85 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x86 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x87 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X88 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x89 00 80 00 00 00 00 00 00
X8A 00 80 00 00 00 00 00 00
X8B 00 80 00 00 00 00 00
X8C 00 80 00 00 00 00 00 00
X8D 00 80 00 00 00 00 00
X8E 00 80 00 00 00 00 00
X8F 00 80 00 00 00 00 00
X90 00 80 00 00 00 00 00 00
X91 0F C0 00 00
X92 00 00 00 00
X93 00 00 00 00
X94 00 00 00 00
X95 00 FE 50 45 0F 81 AA 27 00 D5 13 00 00 00 0F FF 2A ED
X96 00 00 00 00
X97 00 00 00 00
X98 00 44 32 00 7F BB CE
X99 0B 20 E2 B0 06 F9 DE 57
X9A 00 40 00 0F C0 00 00 0F 90 00
X9B FF 82 30 98 01 95 B2 C4
X9C 00 44 32 00 7F BB CE 00 AA 39 00 7F 55 C7
X9D 00 44 32 00 7F BB CE
X9E 0B 20 E2 B0 06 F9 DE 57
X9F 00 40 00 0F C0 00 00 0F 90 00
XA0 FF 82 30 98 01 95 B2 C4
XA1 00 44 32 00 7F BB CE 00 AA 39 00 7F 55 C7
XA2 00 80 00 00 00 00 00 00
XA3 00 80 00 00 00 00 00 00
XA4 00 80 00 00 00 00 00 00
XA5 00 80 00 00 00 00 00 00
XA6 00 80 00 00 00 00 00 00
XA7 00 80 00 00 00 00 00 00
XA8 00 80 00 00 00 00 00 00
XA9 00 80 00 00 00 00 00 00
XAA 00 80 00 00 00 00 00 00
XAB 10 80 00 00 00 00 00
XAC 20 80 00 00 00 00 00 00
XAD 30 80 00 00 00 00 00
XAE 40 80 00 00 00 00 00 00
XAF 50 80 00 00 00 00 00 00
XB0 60 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XB1 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XB2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XB3 00 00 00 00
XB4 00 00 00 00
XB5 00 00 00 00
XB6 00 00 00 00
XB7 00 00 00 00
XB8 00 00 00 00
XB9 00 00 00 00
XBA 00 00 00 00
XBB 00 00 00 00
XBC 00 00 00 00
xBD 00 00 00 00
XBE 00 00 00 00
xBF 00 00 00 00
XC0 00 00 00 00
XC1 00 00 00 00
XC2 00 00 00 80
XC3 00 50 11 10
XC4 00 01 00 55
XC5 00 00 00 00
XC6 00 00 00 00
XC7 00 00 00 00
XC8 00 00 00 00
XC9 00 00 00 00
XCA 00 00 00 00
XCB 00 00 00 00
XCC 00 00 00 00
XCD 00 00 00 00
XCE 00 00 00 00
XCF 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XD0 00 01 3F
XD1 00 00 00 48
XD2 00 00 00 48
XD3 00 00 00 48
XD4 00 00 00 48
XD5 00 00 48
XD6 00 00 00 48
XD7 00 00 00 48
XD8 00 00 00 48
XD9 00 00 00 70
XDA 03 03 03 03 03
XDB 12 12 12 12
XDC 03 03 03 03 03
XDD 12 12 12
XDE 00 00 00 00
XDF 00 00 02
XE0 00 00 00 00
XE1 00 00 00 00
XE2 FF FF 10
XE3 00 29 03 33
XE4 00 1C FE EF
XE5 00 1C FE EF
XE6 00 1C FE EF
Xe7 0F E3 01 11
Xe8 0F E3 01 11
XE9 00 80 00 00
XEA 00 80 00 00
XEB 00 00 00 00
XEC 00 00 00 00
XED 00 00 00 00
XEE 00 00 00 00
XEF 00 00 00 00
XF0 00 00 00 00
XF1 00 00 00 00
XF2 00 00 00 00
XF3 00 00 00 00
XF4 00 80 00 00
XF5 00 00 00 00
XF6 00 00 00 00
XF7 00 00 00 00
XF8 00 00 00 00
XF9 00 00 34
XFA 00 00 00 00
XFB 00 29 03 33
XFC 00 29 03 33
XFD 00 00 00 00
XFE 00 00 00
XFF 00 00 00 00

2.在电路板上电后寄存器转储、并且只对0x03、0x04、0x12 和0xD9进行了更改
X00 6C
X01 04
x02 00
X03 A0
X04 53.
X05 E0
X06 E0
X07 E0
X08 E0
X09 E0
X0A E0
X0B E0
X0c E0
X0D 00
X0E 55.
X0F 00
X10 0A
X11
x12 00
X13 80
X14 44.
X15 02
X16 77
X17 77
X18 77
X19 77
X1A 55
X1B 80
X1C 00
X1D C0
X1E 40.
X1F A0
X20 20
X21 E0
x22 60
X23 00
X24 0F
X25 80
X26 FF
X27 00
X28 10.
X29 55
X2A 55
X2B 55
X2C 55.
X2D 00
X2E 00
X2F 00
X30 01
X31 23.
x32 45.
X33 67
X34 01
X35 23.
x36 45.
X37 67
X38 80
X39 00
X3A C0
X3B 40.
X3C A0
X3D 20.
X3E E0
x3f 60.
X40 00 00 FF 00
X41 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X42 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
X48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
X49 00 00 00 00
X4A 00 00 00 00
X4B 00 00 00 00
X4C 00 00 00 00
X4D 00 80 00 00
X4E 00 00 00 00
X4F 00 00 00 00
X50 00 80 00 00
X51 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X52 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X53 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X54 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X55 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X56 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X57 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X58 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X59 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X5A 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X5B 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X5C 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X5D 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X5E 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X5F 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X60 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X61 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X62 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X63 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x64 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X65 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x66 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X67 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X68 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X69 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X6A 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X6B 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X6C 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X6D 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X6E 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X6F 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X70 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X71 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X72 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x73 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x74 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X75 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X76 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X77 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X78 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x79 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X7A 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X7B 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X7C 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X7D 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X7E 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x7f 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X81 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X82 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X83 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x84 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x85 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x86 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x87 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
X88 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
x89 00 80 00 00 00 00 00 00
X8A 00 80 00 00 00 00 00 00
X8B 00 80 00 00 00 00 00
X8C 00 80 00 00 00 00 00 00
X8D 00 80 00 00 00 00 00
X8E 00 80 00 00 00 00 00
X8F 00 80 00 00 00 00 00
X90 00 80 00 00 00 00 00 00
X91 0F C0 00 00
X92 00 00 00 00
X93 00 00 00 00
X94 00 00 00 00
X95 00 FE 50 45 0F 81 AA 27 00 D5 13 00 00 00 0F FF 2A ED
X96 00 00 00 00
X97 00 00 00 00
X98 00 88 3F 00 7F 77 C0
X99 0B 20 E2 06 F9 DE 58
X9A 00 40 00 0F C0 00 00 0F 90 00
X9B FF 82 30 98 01 95 B2 C0
X9C 00 88 3F 00 7F 77 C0 00 00 56 00 3F FF A8
X9D 00 88 3F 00 7F 77 C0
X9E 0B 20 E2 06 F9 DE 58
X9F 00 40 00 0F C0 00 00 0F 90 00
XA0 FF 82 30 98 01 95 B2 C0
XA1 00 00 88 3F 00 7F 77 C0 00 00 56 00 3F FF A8
XA2 00 80 00 00 00 00 00 00
XA3 00 80 00 00 00 00 00 00
XA4 00 80 00 00 00 00 00 00
XA5 00 80 00 00 00 00 00 00
XA6 00 80 00 00 00 00 00 00
XA7 00 80 00 00 00 00 00 00
XA8 00 80 00 00 00 00 00 00
XA9 00 80 00 00 00 00 00 00
XAA 00 80 00 00 00 00 00 00
XAB 10 80 00 00 00 00 00
XAC 20 80 00 00 00 00 00 00
XAD 30 80 00 00 00 00 00
XAE 40 80 00 00 00 00 00 00
XAF 50 80 00 00 00 00 00 00
XB0 60 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XB1 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XB2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XB3 00 00 00 00
XB4 00 00 00 00
XB5 00 00 00 00
XB6 00 00 00 00
XB7 00 00 00 00
XB8 00 00 00 00
XB9 00 00 00 00
XBA 00 00 00 00
XBB 00 00 00 00
XBC 00 00 00 00
xBD 00 00 00 00
XBE 00 00 00 00
xBF 00 00 00 00
XC0 00 00 00 00
XC1 00 00 00 00
XC2 00 00 00 80
XC3 00 50 11 10
XC4 00 01 00 55
XC5 00 00 00 00
XC6 00 00 00 00
XC7 00 00 00 00
XC8 00 00 00 00
XC9 00 00 00 00
XCA 00 00 00 00
XCB 00 00 00 00
XCC 00 00 00 00
XCD 00 00 00 00
XCE 00 00 00 00
XCF 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
XD0 00 01 3F
XD1 00 00 00 48
XD2 00 00 00 48
XD3 00 00 00 48
XD4 00 00 00 48
XD5 00 00 48
XD6 00 00 00 48
XD7 00 00 00 48
XD8 00 00 00 48
XD9 00 00 00 48
XDA 03 03 03 03 03
XDB 12 12 12 12
XDC 03 03 03 03 03
XDD 12 12 12
XDE 00 00 00 00
XDF 00 00 02
XE0 00 00 00 00
XE1 00 00 00 00
XE2 FF FF 10
XE3 00 29 03 33
XE4 00 1C FE EF
XE5 00 1C FE EF
XE6 00 1C FE EF
Xe7 0F E3 01 11
Xe8 0F E3 01 11
XE9 00 80 00 00
XEA 00 80 00 00
XEB 00 00 00 00
XEC 00 00 00 00
XED 00 00 00 00
XEE 00 00 00 00
XEF 00 00 00 00
XF0 00 00 00 00
XF1 00 00 00 00
XF2 00 00 00 00
XF3 00 00 00 00
XF4 00 80 00 00
XF5 00 00 00 00
XF6 00 00 00 00
XF7 00 00 00 00
XF8 00 00 00 00
XF9 00 00 34
XFA 00 00 00 00
XFB 00 29 03 33
XFC 00 29 03 33
XFD 00 00 00 00
XFE 00 00 00
XFF 00 00 00 00







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。

    我检查了您的寄存器、请允许我确认一些内容。

    根据您的描述、I2S 时钟如下所示:

    LRclk = 48K、SCLK = 3.072M、MCLK = 12.288、字长= 16位

    但 SCLK/lrclk = 64。 64/2 = 32位。

    因此 、您的字长为 32位。

    根据寄存器0x0E = 0x55、您似乎使用的是24位字长度设置。

    可能没有为寄存器配置正确的 I2S 配置。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Jesse 非常感谢您的及时回复。 波形以所附照片的形式捕获。  SCLK 的格式确实为64fs、但 TAS1020B 只是为我提供了16位音频数据、并且在第17位之后全部为零。 我已经尝试将0x0E 寄存器设置为16位、但未成功。 TAS5558只有16位、20位和24位设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我也不是很熟悉这个器件。

    以下信息能为您提供帮助吗?

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/490150/tas5548evm-reproduction-using-tas5548-and-tas1020?keyMatch=TAS5548EVM

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何感谢 Jesse。 我唯一感到困惑的是  USB-AudioEVM0354_48KHZ.bin 适用于此芯片? 因为我不知道最初在 TAS5548EVM 中烧录的固件是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Jesse 今天不在办公室、明天他将回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    通常、当 EVM 板连接到 PC 时、驱动程序会自动安装。

    您可以在 PC 的器件管理器中卸载该驱动程序并再次连接该板、EVM 应能够自动安装该驱动程序。

    谢谢。

    Jesse