This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:建议的输入调节电路-接地噪声问题

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1164510/tlv320aic3204-recommended-input-conditioning-circuit---ground-noise-issue

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件:TPA2012D2

我有一个项目、其中我将3204用于多输入、两个 XLR 平衡和一个3.5mm 立体声输入。  电源由24V 适配器提供、降压转换器将其降低至5V、线性稳压器将音频电路的电压降低至3.3V。

平衡输入工作正常、但3.5mm 似乎非常容易受到接地噪声的影响、尤其是从 PC 出来时。  这也取决于电源;接地基准电源工作不良、而隔离电源工作更好-直到 PC 的接地端(例如从 USB 电缆)也连接到我的 PCB。  那么、存在各种噪声。  很明显、3.5mm 套管和来自 PC 的 USB 接地之间存在很大差异。

该系统需要能够承受各种电源和电源。

输入调节电路的设计通常采用哪种方式来适应这种情况?  是否每个人都只使用平衡输入、即使是不平衡的源?  也许有有关此设计或参考设计的应用手册吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的音频插孔设计、只需确保使用正确的插头/连接、例如、如果它具有 MIC 连接、则为 CTIA 或 OMTP。

    这是一个应用程序。 有关编解码器器件上常见噪声问题的说明、可能会有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa749/slaa749.pdf?ts=1666710485930&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3204

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。  3.5mm 音频插孔仅接收线路电平、而不接收麦克风、因此不适用。  它是一个简单的齿形环套筒、非常通用。 套管接地。

    该应用手册很有趣、但遗憾的是没有提及我的问题。

    我想我将3.5mm 连接到平衡输入。  但是、这必然会将两个 L、R 负信号连接在一起(这两个信号都必须在3.5mm 连接器上为"套筒")、这会对 XLR 的使用产生不利影响。  如何解决此问题?

    当然、我可以在3.5mm 范围内添加一个具有运算放大器的真差分输入、但这似乎太大了。

    这通常是如何实现的?  稳健的不平衡3.5mm 是相当标准的用法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XLR 是差动的、3.5mm 是单端立体声、如何将器件输入配置为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用3.5时、单端进入 in3。

    使用 XLR 时、差分被馈入 in1l、r 和 in2l、r

    当接地端未按描述的方式连接时、一切工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、只需确保您的配置在器件上是正确的。

    3.5mm 插孔很常见、 您也可以参阅本用户指南第32页上的 EVM 原理图、该原理图与音频插孔有3种连接。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau266a/slau266a.pdf?ts=1666793901910&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3204

    它基本上是一个直接的正向连接、因此电路板布局或配置都会导致问题。

    以上应用程序。 注提供了有关该功能的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这应该很常见、我将遵循所有已发布的设计和布局建议。  该配置非常简单直接、并且在未接地时能够完美地工作。

    问题必须是某种接地噪声、当使用 PC 的音频输出并连接单独的接地端(例如接地参考电源或将 USB 接地连接到电路板时、如上所述。)  音频输出可能是某种类型的桥接电路、我认为这对于 PC 而言很常见、并且可能会导致接地噪声。  我需要使我的电路在这种情况下稳健耐用。  人们通常会做什么?

    平衡/差动输入确实起作用、但我感到惊讶的是、这是一种解决方案。  这是我唯一的选择吗?  当它是第三个输入时、很难添加、也许我可以弄清楚一些技巧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道其他人是怎么做的、但我们已经使用 原理图中的3.5mm 插孔通过 PC 音频测试了我们的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与我的板一样、在隔离电源(或电池供电)时工作正常。  如果它以接地为基准、即接地以任何方式连接到音频输入(通过电源或 USB 电缆连接到 PC)、则会出现噪声。

    事实证明、使用连接到 PC 的廉价耳机放大器会在我通过 USB 将放大器接地到 PC 时产生相同的噪声。  因此、问题并不在于我的电路板。  

    PC 必须具有浮动/桥接输出。  音频输出插孔到 USB 接地的测量值小于2欧姆(DC)、但我看到它们之间测量的噪声为0.5Vpp (!)  某种类型的电容耦合?

    这与其说是我的设计所特有的问题、更是一个一般性问题、但问题仍然是:

    *人们通常如何处理这种情况?  遗憾的是、我无法控制客户使用的电源或声音源接地的清洁度。  

    大多数设计人员是否使用平衡输入、即使对于3.5mm 信号也是如此、将套管作为负极侧?  或者、它们是否以某种方式中断该接地耦合(如何?)

    [有道理吗?  如果我不清楚,我很抱歉。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们的编解码 器专家目前不在办公室、因此请耐心等待、因为回复会延迟。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们非常感谢您的建议。  这实际上不仅仅是一个一般性的"最佳做法"问题、而是一个特定于编解码器的问题。

    例如、我了解了一款使用 TPA2012D2的廉价大规模生产 USB 供电扬声器。  这通过使用差分输入来避免接地噪声、但一侧(无论出于何种原因为正)被电容耦合至 GND (电源和3.5mm 套管被连接至这个 GND)。  负电压经过通常的输入滤波、馈入芯片。  因此、通过使用平衡/差分输入来避免接地噪声。

    差分输入是否是最佳/常用的解决方案?  或者、我应该使用电阻器或电容器将3.5mm GND 输入与 PCB 的 GND 隔离开来吗?

    希望了解人们的总体工作情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们很少看到来自音频3.5mm 插孔输入的差分、通常人们所做的就是良好的滤波器/噪声隔离。

    如果差分电阻适合您、我建议在平衡负极上放置一个电容接地。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  到目前为止、两个有源 USB 扬声器(最容易受到此影响)使用差分输入、负输入连接到电容器接地(SLEEVE + USB 接地)。

    人们通常会做什么"良好的滤波器/噪声隔离"?  我确实具有常用的音频滤波(阻断电容器、用于射频的 LPF 滤波器等)、但套管直接连接到系统接地、这是另一个接地(例如接地或 USB)连接时的问题。

    如果有另一种有效的方法来隔离并使其发挥作用、我很乐意学习。  我以前没有遇到过这个特定的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通常会看到您提到的音频滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  遗憾的是、这种特殊安排不足以满足此用例的要求、即3.5mm 接地不同于 USB (或接地)接地。  我希望有人能够提供标准解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些进一步的实验-将套管连接到差分负极当然是最有效的。  完美的性能。 通过电容器(如廉价 USB 扬声器中的)将 SLEEVE +系统接地连接到差分负极也很有帮助、但噪声仍然可以听到。  与 SLEEVE +系统接地直接连接至差分负极相同。  (可能电容器会有所帮助、很难辨别)。

    我想知道将3.5mm 的套管与地隔离、并将其视为差分输入是否谨慎。  然后、可以通过一个相当大的电阻器或电容器将其接地?

    这种情况必须有标准的最佳做法、但我在以前的设计中从未需要处理过这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当套管连接到差速器负极时、从3.5mm 插头连接正常。 这基本上是将3.5mm 套管与电路板接地隔离吗? 那么、当您说添加系统接地时、连接是如何的、您是否可以绘制 连接的方框图?

    通常、USB 电缆具有屏蔽层、接地端连接到电路板接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、虽然我应该更清楚一点、但我很抱歉。  在这种情况下、电源具有以接地为基准的接地端、这很常见。 (我相信 Cinco TRG) 除了3.5mm 插头外、没有其它 PC 连接。

    系统接地只是 PCB 的单个通用接地。  它直接连接到外部电源的接地端、在这种情况下、可能直接以接地为基准。  (我可能会为 EMI 添加一个 CM 扼流圈、但它还不存在)

    当套筒连接到差分负极时、3.5mm 插头工作正常、这确实会将3.5mm 接地与电路板接地完全隔离。  不过、我不知道这是否是良好/标准的做法。

    其他情况:

    1. 连接到 PCB 接地的套管(如最初设计和通常的做法)-大量噪声。

    2. 套筒连接到 PCB 接地,两者都连接到差分负极-小噪声

    3. 套管连接到 PCB 接地,并且都通过一个串联电容器(如 USB 扬声器那样)连接到差分负极-噪声很小。

    我用几个电源重复此操作、结果一致;所有这些电源都显示接地连续性。

    这一切都有道理吗?

    我的意思是、也许我们可以容忍上面的"小噪声"、但我真的不想不必要地牺牲任何性能。  我还会担心其他问题、这些问题可能是由于将套管与 PCB 接地完全隔离而导致的。  (干扰倾向?)

    这必须是别人处理的事情,这不是一个独特的例子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题在于您的系统电源接地、而不是音频连接、您需要拥有目前没有的某种 EMI 滤波器。

    注意了这一点后、我相信您可以将3.5mm 套管连接到电路板接地端、从单端立体声开始、而不是从差动方法开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  音频输入具有一个 EMI 滤波器、这是一种常见的串联电感器(小型)和电容接地。  接地侧无任何东西。

    我在系统电源中添加了一个非常激进的 CM 扼流圈、它有助于塑造噪声、但并未消除噪声或降低基线。  (更大程度减少了噪声的"振铃"部分、这很好、但还不够。)

    所有 USB 扬声器在电源线上都没有 CM 扼流圈。  它们使用差分输入。

    我对主板不是很了解、但音频输出电路是否特别糟糕、通常是桥接的、而不是(真正的)接地基准?

    很明显、即使在系统接地和接地之间使用 CM 扼流圈、套筒接地也不像我的系统接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 因此、您的系统电源上有滤波器、但仍然不足以用于音频插孔。   

    音频输出通常也具有滤波器、您是否在数字输出和模拟输出上都看到此噪声?  

    您可以隔离/改善 系统接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音频输出具有常用的 AA 滤波器、合成信号简洁。

    很明显、这与系统(通过扼流圈接地)和3.5mm 套管之间的接地差异有关。  我总是可以添加更多扼流圈、但它已经很大了、看起来不是正确的解决方案。  似乎差分输入在 SLEEVE 而非接地基准条件下最有效、但我担心其他意外影响。  

    我仍然想知道"标准做法"是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、正如您所看到的、人们在最终系统中使用了多种方法来处理对他们有用的事情。

    我不能只评论一种"标准"方法、但我的大多数评论只是标准音频插孔、没有 SE 至 DIFF 方法。