This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:Arduino 支持的库

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1166893/tlv320aic3120-arduino-supported-library

器件型号:TLV320AIC3120

您好!  

我计划将 ESP32与 TLV320AIC3120编解码器模块连接。 产品页面中提供了 Linux 设备驱动程序。  

是否提供 Arduino 支持的库?

如果是、请向我指出

如果没有、请告诉我从可用的 Linux 设备驱动程序编写 Arduino 兼容库的复杂程度。

如果有其他一些具有 Arduino 库的编解码器模块、请推荐它。 我的用例需要连接一个单声道麦克风和一个扬声器。

谢谢、

Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们所拥有的只是 Linux 驱动程序、我们并不是 Arduino 专家、因此我们无法对此进行评论。

    可能会尝试在网上搜索。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不是 Arduino、您是否有任何库可将此编解码器与 MSP430等 TI 控制器连接?

    此外、还有任何其他 TI 编解码器具有支持的 Arduino/C 库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个应用程序。 请注意、这在使用 MSP430时可能很有用。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa605a/slaa605a.pdf?ts=1667424860495&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3120

    您可能希望与 MSP430团队联系、他们可能在那里有什么东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    但上面的链接是关于使用 MSP430通过 I2C 配置编解码器。 对我来说、这个部分很清楚、因为我们可以通过 PurePath Studio 生成这些配置、并通过更改一些操作来与主机控制器配合使用。

    我担心的是音频接口 I2S。 如果有一些基本示例或库 可供参考、那将会很棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否试用过 MSP 团队? 我们有 Linux 驱动程序、但集成在主机端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何联系 MSP 团队?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用相同的论坛、但 MSP430作为器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不是 MSP430、是否有任何其他支持 Arduino 或嵌入式微控制器驱动程序的 TI 音频编解码器? 请推荐具有嵌入式微控制器支持的驱动程序(不是 Linux 设备驱动程序)的音频编解码器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们没有与控制器集成的编解码器。