请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5162 主题中讨论的其他器件: TAS5518
大家好、我正在使用 TAS5165DKD6EVM、并在 PVDD 轨电源上测量来自 GVDD 的250mV 直流电压。 另外、当 PVDD 设置为0v 时、输出端会发出声音。 它是正常操作模式吗?
TAS5162用于 BTL 模式。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Robert、感谢您的回答。
我的项目是使用 PVDD 电压调节放大器输出电平、因为我不希望信号流出现数字衰减。 这就是我选择 TAS5162的原因 (见数据表:TAS5162接受0至50V PVDD)。
但这些250mV 困扰着我... 如果在输出端没有声音、我必须在 PVDD 为0v 时添加一个阈值门到数字静音音
在 TAS5162数据表曲线中、0v PVDD 提供0W 功率输出、并且未提及 PVDD 上250mV GVDD 泄漏。
我很抱歉我的英语水平很差,我是一个法国人