This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:VCC <4.5V:无法使放大器正常供电

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2EVM, TPA3128D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799802/tpa3128d2-vcc-4-5v-unable-to-get-the-amplifier-to-get-powered-properly

器件型号:TPA3128D2

您好!  

我构建的电路与数据表中的原理图所指定的相同、也将该设计与评估板交叉参考。 电流消耗被限制在0.1A、而我的 VCC 大约为3.3V。 我尝试使用12V 电压为放大器供电。 可能是什么原因导致了这种情况?  

谢谢、  

Keshav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keshav、

    我的同事 Andy 会就此问题回来。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keshav、

    您可以向我展示您的原理图吗?

    您有 TPA3128D2EVM 吗? 如果是、如果您使用相同的电源(12V)为 EVM 供电、您是否会看到同样的问题?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    感谢您的回答。 我使用的是数据表中的此原理图。 我已经尝试测试了此配置以及评估板原理图中的以下更改

    1、SDZ (PIN2)连接到 GVDD  

    2. SDZ (PIN2)连接到 PVCC

    3、SDZ (PIN2)和 FAULT (引脚3)被连接至 PVCC  

    这些更改也不起作用。 我尝试使用另一个 TPA3128D2放大器、但问题相同。 但我没有评估板。  

    谢谢、  

    Keshav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keshav、您好!

    什么是12V 电源结果? 器件能否成功加电? 顺便说一下、您能否检查器件电源输入是否具有4.5V 电压、是否由于长迹线而没有任何压降。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些限制电压的因素。 我将电源设置为12V、但它仅输出我提到的3.4V 电压。 此外、我忘记了在试验电路板上测试芯片。 我将正弦波连接到输入端、并且在输出端获得正弦波、但芯片仍无法正常供电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚重建了仅连接电源相关引脚的电路、并能够为器件供电。 这没有用于控制增益的电路、也没有线路输入。 我将看到连接这些电容器是否会导致电压限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我们您的问题是否消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已连接增益电路和线路输入、放大器正在正常供电。 但是、此时的电流消耗仅为6mA、我正在尝试计算如何获得我需要的电流消耗。 信号通过放大器传递正常、但不会被放大。 我尚未连接输出 LC 滤波器或 EMI 缓冲器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还注意到、连接引脚29至30和27至26会将电流消耗从6mA 降至2mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要将电容器连接到输出引脚的 BST。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的回答。 我刚刚得到了一个自举电容器、我仍然有问题。 在13V 时、放大器的电流消耗约为24mA、我检查了 PVCC 和 AVCC 引脚的电压、并且读数为13V。 但是、GVDD 处的电压非常低、信号未被放大。 当我输入一个4Vpp 1kHz 正弦波时、放大器输出正确的信号、但电压非常低。 我已经重建了电路、但仍然发现问题。 对潜在问题有任何建议?  

    谢谢、  

    Keshav Nelavai