主题中讨论的其他器件: TAS5782M
您好、专家、
我遇到了 I2C 通信问题。
MCU 将寄存 器直接传输到 TAS5782MEVM 的测试点(SCL、SDA)、而不使用 PPCMB 和 PPC3。
寄存器由 PPC3转储(扬声器配置为"Stereo 2.2 L/R")。
寄存器之间没有延迟、它连续传输。
任一器件都不会在序列的一个电阻器上返回确认。
但是、当我只向器件发送问题电阻器时、它会正常返回确认。
1. 可能的原因是什么?
2.我的程序是 MCU交替向每个器件传输相同的寄存器值。
该序列正确吗?
示例
:
0x90、0x1A、0x00
0x92、0x1A、0x00
0x90、0x1B、0x00
0x92、0x1B、0x00
0x90、0x1C、0x7f
:
这是另一个问题。
现在、我将 I2S 数据线仅连接到 SDIN1。
这种连接是否正确? 或者、我应该将 I2S 数据线连接到 SDIN1和 SDIN2并联?
此致、
Keigo Iwahori。