This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:确认 SDA 保持时间

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804905/tas5411-q1-confirmation-about-sda-hold-time

器件型号:TAS5411-Q1

大家好、

我的客户希望在"7.6 I2C 接口信号的时序要求"一条中确认 SDA 保持时间的描述。

在表中、数据保持时间 TH (1)的最小值定义为0ns、符号如下。

"(1)器件必须在内部为 SDA 信号提供至少300ns 的保持时间、以桥接 SCL 下降沿的未定义区域。"

 

以上表示法是否如下?

a)作为 I2C 主器件的时序要求、TAS5411-Q1不需要保持时间。

b) TAS5411-Q1在内部生成保持时间、以避免 SCL 的不确定下降沿。

此致、

Noboo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujihara-San、

    我认为它需要主机提供保持时间、而不是 D 类 我将与设计团队再次核实。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Linda - San、

    感谢您的评论。
    如果主机必须提供保持时间、我假设表中的 TH (1)最小值应写入30ns。
    请与设计和系统团队进行仔细检查。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujihara-San、

    双重确认、这是设计保证。 无需外部控制。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Linda - San、

    非常感谢您的支持。
    我是否可以确认"0ns 保持时间"对于过热条件也有效?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujihara-San、

    我想、在数据表规格温度范围内、这可能会很好。

    此致
    Linda