This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 Multi-SPDIF 芯片组的建议?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805611/about-multi-spdif-chipsets-recommendation

主题中讨论的其他器件:DIX4192PCM9211

您好!  

您是否有一个芯片组可以支持多通道 SPDIF -IIS?

谢谢

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William、
    DIX4192或 PCM9211都有多个 SPDIF 和 I2S 输入/输出、但存在一些限制、例如、pcm9211中只有一个 DIR、因此一次只能接收一个输入。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve

    感谢您的回复。

    我已经查看了数据表、这两个芯片组无法直接满足我们的应用要求、我们需要同时使用8通道 spidf -I2S。

    你有一个吗?

    谢谢、此致

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William、

    否、我们没有一个同时具有8个通道的 S/PDIF 器件。

    此致、
    -Steve Wilson