您好!
我的系统中有零星错误、并想检查这里是否有人可以帮助我确定具体发生了什么以及原因。
该系统包含一个连接到 MCU 和蓝牙芯片的 TLV320AIC3254编解码器。 MCU 和蓝牙芯片都通过 I2S 将数据发送到编解码器、编解码器有两种时钟模式、根据工作模式而变化。 其中一个以8kHz 的频率运行 ADC 和 DAC、并在产品接到电话时使用。 PurePath Studio 用于构建音频流并使用生成的头文件来配置编解码器。
当产品从44kHz 变为8kHz 时、问题偶尔会出现、并且电话会开始。 然后、会将音频静音、直到再次完成编解码器时钟更改或产品复位。 这不是锁定状态、因为我仍然可以从产品传输和接收 BT 消息。
是否有人遇到过类似的问题并提出了建议? 突然静音的原因是什么?
此致、
Gammli