This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101 PRB2编码问题

Guru**** 2383940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805497/tlv320adc3101-question-of-tlv320adc3101-prb2-coding

器件型号:TLV320ADC3101

您好、Sirs、

客户遇到 ADC3101 PRB2编码问题、需要产品线的建议。 CFG 源为:
当我们写入"w 30 51 c0"(第35行)时、第4页数据将清零。 您是否会帮助我们审查 CFG 是否缺失或错误?   

--------------------------------------

01 -#器件初始化
02 - w 30 00 # Page 0
03 - w 30 01 01 # Reset (重置)
04 - w 30 3D 01 # Processing Block PRB_R1

05 - #时钟配置。
06 - # MCLK = CLKIN = 2.048MHz
07 - # WCLK = FS = 8kHz
08 - # BCLK = 64×FS = 512KHz
09 - w 30 12 81 82 # NADC 1、mAdc 2
10 - w 30 1D 03 # BDIV_CLKIN = ADC_MOD_CLK (1.024MHz)/ N
11 - w 30 1E 82 # BCLK = 1.024MHz/2 = 512KHz
12 - w 30 1B 4C # BCLK 和 WCLK 是 DSP 模式(主模式)下的输出

13 - # Micbias 配置
14 - w 30 00 01 #第1页
15 - w 30 33 50 # MICBIAS 1/2 = 2.5V

16 - #数字麦克风配置
17 - w 30 00 # Page 0
18 - w 30 33 28 # DMCLK = ADC_MOD_CLK (DMIC 运行所需)
19 - w 30 34 04 # DMDIN 是 DMIC 的输入
20 - w 30 50 02 # DMIC L 通道在 DMCLK 下降沿读取、R 通道在上升沿读取
21 - w 30 51 CE # ADC 打开、在两个通道上启用了 DMIC、禁用了软步进
22 - w 30 52 00 #ADC 已取消静音

23 - w 30 00 00
24 - 宽30 53 28
25 - w 30 54 28.

26 - w 30 00 00
27 - w 30 3D 02
28 - w 30 51 00
29 - w 30 00 04
30 - w 30 0E 7F AA 80 56 7F AA 7F AA 80 AB 7F FF 7F FF 7F FF AE 51 C3 16 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00
31 - w 30 2C 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
32 - w 30 4E 7F AA 80 56 7F AA 7F AA 80 AB 7F FF 7F FF 7F FF AE 51 C3 16 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00
33 - w 30 6C 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 7F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
34 - w 30 00 00
35 - w 30 51 C0
36 - w 30 52 00

37 - #数字麦克风配置
38 - w 30 00 # Page 0
39 - w 30 33 28 # DMCLK = ADC_MOD_CLK (DMIC 运行所需)
40 - w 30 34 04 # DMDIN 是 DMIC 的输入
41 - w 30 50 02 # DMIC L 通道在 DMCLK 下降沿读取、R 通道在上升沿读取
42 - w 30 51 CE # ADC 打开、在两个通道上启用了 DMIC、禁用了软步进
43 - w 30 52 00 #ADC 已取消静音

44 - w 30 00 00
45 - 宽30 53 28
46 - w 30 54 28.

--------------------------------------

谢谢、此致、

陈耀恩
05/28/2019

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    这对我没有任何意义。 您已经确认、写入第4页寄存器后、它们会读回编程的值、但启用 ADC 后、系数会被清除?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    感谢您的关注。 这是客户的异常行为。 此处、我们需要一些技巧 来确定问题是否与电源序列(I2C、I2S)相关、或者我们是否可以设置校验和机制来确保 I2C 数据完整性。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2019年5月29日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    您能否切换第27行和第28行的顺序?

    26 - w 30 00 00
    27 - w 30 3D 02
    28 - w 30 51 00

    这应改为:
    26 - w 30 00 00
    27 - w 30 51 00
    28 - w 30 3D 02

    在 ADC 上电时、不应更改处理块。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细介绍、Steve。 我们将检查客户的测试结果、并尽快让您回来...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、感谢您的大力支持。 它在客户的系统上工作!...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    我很高兴听到这个消息! 感谢您对客户的强大直接支持!

    此致、
    -Steve Wilson