This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6110A2:单声道用法

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6110A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805935/tpa6110a2-monaural-usage

器件型号:TPA6110A2

尊敬的先生。

我的客户希望在单声道下使用 TPA6110A2。

它们将使用 IN2-(引脚4)和 VO2 (引脚5)、BYPASS (引脚1)。

1.这种用法在 TPA6110A2上是否可行?

2.如果可能、 VO1 (引脚7)和 IN-(引脚8)不使用。

  请建议连接未使用的引脚。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    这是此器件的可能用途。
    未使用的输入必须与 GND 进行交流耦合、并且您应该在未使用的通道上保持 Ri 和 Rf。
    如果您想在器件上执行一些进一步的测试、可使用 EVM: www.ti.com/.../

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan - San。  

    非常感谢您的建议。  

    很抱歉、我想再次确认。  

    1.我想知道您在下面提到的连接吗?

    2.我想知道未使用侧 CI/RI/RF 必须设置与已使用侧相同的值吗?

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    建议的原理图看起来正确。
    是的、未使用的通道可以使用与使用的通道相同的外部组件值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器