主题中讨论的其他器件:AM5728、
工具/软件:Linux
您好!
我将处理器 SDK Linux 5.02用于具有 TLV320AIC3100编解码器的 am5728。
我已将20MHz 时钟应用到 MCLK 引脚、并按 如下方式修改了 aic31xx_divs
{12500000、44100、7、2253、128、 8、2、128、8、2}、 {20000000、44100、4、4100、100、 4、5、100、4、5}、
我可以在所有引脚上获得波形。
但无法听到扬声器上的音频。
我在处理器论坛上有一个主题。
这是链接。
https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/804761/3013443#3013443
此致、
Jigar