This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:动态地使左声道或右声道静音

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800911/tas5754m-mute-left-or-right-channel-dynamically

器件型号:TAS5754M

大家好、

在 PBTL 配置中、TAS5754M 是否可以动态地将左声道或右声道静音? 我知道 PurePath 可以生成滤波器来播放一个或另一个滤波器、但我不想为我们要包含在产品中的每个滤波器生成3个配置(左/右/单声道)。 我想通过 I2C 寄存器选择通道。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否会使用2个 TAS5754来驱动左/右/单声道 AS 2.1模式?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将使用2个单独的扬声器(SO 2 TAS5754)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xabier、您好!

    您可能知道、TAS5754M 可以运行几种不同的 HybridFlow。 您能告诉我您现在使用的是哪种混合流量吗? 我想 HybridFlow 4、对吧?

    另一个问题是、您提到了大家使用两个 TAS5754器件。 这两种模式是否都在 PBTL 模式下工作?


    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我的缺点是、我们只有一个 TAS。 我的意思是、我们需要将两个独立的扬声器(每个扬声器上1个 TAS)配置为左侧或右侧。 我们使用 HybridFlow 3。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xabier、您好!

    如果我的理解是正确的、则表示您讨论的是信道混合设置(请参阅下面的屏幕截图)。 您希望 通过代码中的 I2C 为中/高输入和低输入动态选择左/右/单声道、对吧?  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy、这正是我们想要实现的目标。 我们怎么能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xabier、您好!

    实际上、PC2可以轻松地告诉您所需的 i2c 命令。 我将向您展示如何在 PC2中找到它们。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面随附的幻灯片。

    e2e.ti.com/.../TAS5754M_5F00_HF3_5F00_ChannelMix.pdf

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、Andy。 这部分解决了我的问题、但它仍然无法100%工作。

    我可以选择正确的信道和单声道([l+r]/2),但如果我设置了左声道,它将播放单声道。 要排除硬件问题,我已设置了*整个*过滤器(l/r/mono),它们工作正常。 有什么关于我做错的事情的想法吗?

    我附加了我要更改的寄存器(我不使用自动递增):

    e2e.ti.com/.../tas5754m_5F00_left_5F00_config.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xabier、您好!

    您可以做的一件事是在 PPC2中转储两个头文件。  在一个头文件中、您可以选择正确的通道或单声道。 在另一个文件中 、您选择左通道。  比较这两个文件并查看差异。

    下面的幻灯片介绍了如何转储头文件。

    e2e.ti.com/.../6011.How-to-Generate-a-Header-File_5F00_Public.pdf

    Andy