This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251

Guru**** 1989765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814004/tas3251-tas3251

器件型号:TAS3251

尊敬的支持团队!

我使用 TAS3251立体声放大器开发一个 PCB。 一切看起来都很好、我可以生成波形、信号强度等 、这是我想要的。  

我唯一的问题是、输出电感器和芯片冷却器在没有任何输出负载的情况下非常热。 在输出打开期间、我的电路消耗大约8W/24V 的功率而没有任何外部负载、但 I2S 信号仅包含零数据。  

请告诉我、这种影响的原因可能是什么。 芯片和属于输出级的其它部件的可接受温度是多少?   这种情况下可接受的功耗是多少?

感谢你的帮助。

此致:

Gyorgy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您是否添加了散热器? 当器件以20mA 空闲电流进行切换时、PVDD 是什么?

    需要了解更多信息以提供指导。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

     该放大器由24V/12V 和3V3供电。

     在 TAS3251初始化过程之后,功耗从40mA 增加到大约350mA (从24V)

     放大器和电感器的温度约为50 - 70摄氏度。 我使用推荐的冷却器来冷却芯片。

     如果我将负载连接到输出端并更改音量、我可以测量预期的信号。

    感谢你的帮助。

    此致:

    Gyorgy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

     您能否向我发送有关属于 TAS3251放大器环境的器件的功耗和可接受温度状态的应用手册。

    谢谢!

    此致?

    Gyorgy Szantoi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gyorgy、

    除了数据表中已有的内容外、我们没有任何其他可讨论 TAS3251的可接受温度状态的内容。  这对于功耗也是一样的。  

    当您说器件的电流消耗为350mA 时、这是否处于空闲模式?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     当器件(电路板)消耗350mA 电流时、放大器被初始化、两个通道都打开、I2S 接口被启动、但是 I2S 至 DAC 上的数据信号为零、并且输出上没有外部负载。 在此状态下,输出端的电感器约为50摄氏度,放大器足够热( 带有散热器)。

    您认为电流和温度值在此工作模式下是否良好?

    感谢你的帮助。

    此致:

    Gyorgy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gyorgy、

    对于该器件而言、这似乎太高了! 您是否知道哪个电压轨会消耗大部分电流? 这将有助于进行调试。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     我将在8月中旬休假、然后我将测量所有当前值、并将结果通知您。

    感谢您的帮助!

     此致:

    Gyorgy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gyorgy、

    我希望你能有一个美好的假期!  

    此致、

    Robert Clifton