请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5707 主题中讨论的其他器件: TAS5805
你好
TAS5707是否支持 AGC 功能? 或其他解决方案。
客户的产品规格如下:
1.可以通过 OSD 音频菜单切换音频输入。
2.除非在 OSD 中选择了不同的来源,否则音频将始终跟随活动的视频源。
3.音频可通过 HDMI、DisplayPort 或 Line-In 插孔播放。
4.扬声器不会发出音频 DC 噪音。
5. AMP 应包括 AGC 功能,并且 macimum 信号电平应满足2Vrms 要求。
6. 数字功率放大器:立体声输出功率2X 5W
此致
Leon
文晔集团 μ A
广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A
手机:(86) 159 8985 2994
电话:(86) 755-26743880 分机:6643
传真:(86) 755-26743990