This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:不同 PoUT 情况下 VBAT 处于电流状态

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805586/tas2563-vbat-in-current-on-different-pout-situation

器件型号:TAS2563

大家好、

       我们的客户正在其系统上使用 TAS2563。 现在、我们对不同输出条件下的 VBAT 输入电流有一些问题。

       下面是它们的参数、  

      RL = 4 Ω+ 1uH、Fin = 1kHz

     BAT = 5V、

      VDD = 1.8V、

      IOVdd = 3.3V。

    请帮助您检查 PoUT = 6W、PoUT = 4W、PoUT = 3W、

输入电流怎么样呢?  谢谢。

 

    我已经检查了 DS、发现效率曲线在30uH 条件下。  此外、我看到 VBUS 输入电流最大值为5A。 但对于6W/3W/4W 的输出功率、我认为无需将输入功率设置为5V、5A=25W。

       请帮助提供建议值。谢谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、四月、


    可通过调整 BST_ILIM 寄存器来限制从 VBAT 汲取的电流。 5A 最大值是为电源提供一些额外带宽(不会进入过流)、以防器件设置为最大电流峰值设置。 如果电流峰值(BST_ILIM)设置为较低、则电源最大要求也将降低。

    我可以对4欧姆+1.5uH 运行测试。 目前我没有确切的1uH 可用。
    我将通过电子邮件跟踪电流测量结果

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    明白了。 我已通过电子邮件回复您。 请检查。 非常感谢。