主题中讨论的其他器件: PUREPATHSTUDIO
你好
我们正在开发一款需要多通道数字混合和一些光信号处理的可穿戴音频产品。
作为此系统的一部分、我们需要一个能够处理以下内容的音频处理器:
3个数字音频输入(PCM)或2个数字音频输入,并具有托管示例播放器的功能
2个数字麦克风配置为一个立体声对
所需的实际处理
-将数字音频源和麦克风混合在一起
-麦克风上的限制器/噪声抑制器,使其在高音量时切断
-侧链(即当信号出现在另一个通道时降低一个通道上的音量)
所需额外经费为:
-低延迟(从麦克风输入到音频输出不超过10ms)
-低功耗
TLV320AIC3268编解码器可能是解决此问题的一种方法、但对此、我们有一些问题。
1.您是否认为 TI 的任何其他电路更适合我们的应用?
2. TLV320AIC3268上的 DSP 功能是否足以满足我们的要求?
3.除了我们所有的其他要求之外,是否可以在 TLV320AIC3268上实施样片播放器? 如果是、它是否还足以处理 ogg 解码?
4.是否有任何功耗的近似数字? 我们是否可以预计它大约为1W、500mW 或50mW?
5. TLV320A 系列接缝可使用 PurePath Studio 进行编程,但是当我尝试安装时,便携式音频版本的安装程序会给我一个“1152:到临时位置时出现错误”。 这是已知问题吗?