This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:当 SHUTDN_PA 为低电平时、LM4871出现严重发热

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815621/lm4871-when-shutdn_pa-is-low-lm4871-has-severe-fever

器件型号:LM4871

您好:

我设计的产品使用 LM4871、出现以下问题、请帮助指南、谢谢。

测试现象如下

当 SHUTDN_PA 为低电平时、模拟接地和数字接地连接在一起。  LM4871器件会产生严重的热量、这几乎是一种短路现象。

断开 R1803和 R1807、连接模拟接地和数字接地、LM4871器件不加热、不工作;如果仅断开 R1803或 R1807、器件将不会产生热量、但将产生电流。

注意:当 SHUTDN_PA 为高电平时、模拟接地和数字接地连接在一起、LM4871器件不会发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以尝试仅断开 R1803? 请告诉我它是如何响应的?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在芯片启用状态下、当 R1803断开连接时、芯片不会产生热量、但系统电流消耗增加12.8mA/12V、相当于30.7mA/5V 的芯片电流消耗。

    BR

    阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    您将哪个负载值用于此电流测量?  

    此外、您能否解释一下为什么您提到了12.8mA/12V 的测量值? LM4871仅支持5.5V 典型值(6V 绝对最大值)。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    您对此有反馈吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    我现在要关闭此 E2E 主题。 但是、如果您有此问题、请随时提供有关此问题的其他信息。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luia:

    问题已经解决。 非常感谢你的帮助。

    BR

    阳光明媚