This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:关于功能和使用

Guru**** 2804105 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815646/tas2563-about-function-and-usage

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2562

您好、支持团队、

我对 TAS2563有一些疑问。

[问题]
1.该 IC 是否具有根据体积控制升压电压的功能?

2.在立体声应用中使用两个 IC 时、该 IC 是否具有移动每个 L 和 R 的峰值电流的功能?

3.您能告诉我有关电池电压监测功能的采集方法的详细信息吗?
-采样频率
-采样后的数据处理(平均计算方法等)

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-San、

    我的同事将查看这些问题、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    让我就您的以下问题发表评论:

    1. 是的、此器件具有用于升压的 H 类和 G 类配置选项。 有关这些模式功能的详细信息、请参阅 TAS2562 (相似器件)的数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2562.pdf#page=49&zoom=100,0,200
    2. 您可以单独调整每个器件的限制器。
    3. 使用内部 SAR ADC 检测 VBAT、所采集的数据可通过 DOUT 在10位或截断为8位时提供反馈。 有关通过 DOUT 进行 VBAT 测量反馈的详细信息、请参阅数据表 中的表45至47第38页顶部
      采样频率由内部时钟分频器设置、建议保持 PPC3提供的配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Salazar-San、

    感谢 您的盛情指导。
    我几乎明白了。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salazar-San、您好!

    抱歉、请允许我再问一个问题。

    1:VBAT 由 SAR ADC 转换为10位或8位数据、并通过寄存器或 DOUT 输出。 这些数据是原始数据吗? 还是平均值等处理过的数据?

    该 SAR ADC 的分辨率为多少位? 10位还是12位以上?

    请告诉我 SAR ADC 采样时钟的特定频率。
    它是通过对 SBCLK 或 FSYNC 等外部输入时钟进行分频来获得的吗?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-San、

    下面我将对您的问题进行评论:

    1. 这是原始数据
    2. 它是10位 SAR ADC
    3. 根据 SBCLK 和 FSYNC、数据将以 PCM 接口配置的采样率从 SDOUT 发送。
      关于 SAR ADC、在不进行数据传输的情况下、让我收集一些信息来提供全面的答案

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salazar-San、您好!

    非常感谢您的评论。

    我的理解如下。
    尽管 VBAT 由 SAR ADC 以高于数据传输速率的特定采样频率进行转换、但视在采样频率将是数据传输速率、因为数据是通过 DOUT 等输出的

    所采集的 SAR 数据是否简单地被精简、并以数据传输速率输出而不求平均值?

    作为参考、我想知道只有 SAR ADC 的采样频率。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-San、

    我将确认所提供的信息、并获取有关 SAR ADC 采样率的详细信息。
    您能否提供电子邮件地址、以便我们可以在需要直接向您披露信息时直接与您联系? 或者、您也可以向我发送一条消息至:ivan.salazar@ti.com
    谢谢!

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-San、

    我将通过电子邮件向您发送详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salazar-San、您好!  

    感谢你的答复。
    请通过电子邮件进行讨论。

    此致、
    M. Tachibana