This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:音频路径是否正常工作?

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805825/tlv320aic3262-does-the-audio-path-work

器件型号:TLV320AIC3262

您好、专家、

您可以帮助查看音频路径吗? 工作正常吗?

如果是、是否可以计算延迟? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我相信这应该是可能的,我对 AIC3262中的 ASRC 并不熟悉,所以我将与我们的另一位专家交流。

    抽取和内插滤波器的群延迟可能是延迟的最大部分。 这些内容可在应用参考指南中找到。

    对于抽取滤波器 A、群延迟为17/fs 秒

    对于插值滤波器 A、群延迟为21/fs 秒

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    在 AIC3262中、次级 I2S 数据流被采样率转换、并在内插阶段(DAC 之前)与初级 I2S 数据流混合。 您所描述的信号流是可能的。 此配置的 miniDSP 软件应使用 PPS 生成。

    请参阅以下 e2e 主题- e2e.ti.com/.../2953565

    此致