This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:无法识别 USB、无法连接 EVM

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814151/tlv320aic3254evm-k-usb-is-not-recognized-cannot-connect-evm

器件型号:TLV320AIC3254EVM

您好!

我有两 个 TLV320AIC3254EVM 电路板、我一开始就使用了它们、然后我将采样率从默认的44.1kHz 更改为48kHz、结果显示出采样率与 EVB 不一致、需要更新固件、 我单击了是、一切都很好(除了它希望我们选择板 FWID、我不知道要选择什么、因此我取消了它、但 GDE 仍然工作)、但是在拔下 EVM 几个小时后、我无法再连接它! 我的 Windows 10始终显示无法识别 USB、AIC3254 CS 还显示 EVM 已断开连接。

我认为这是第一个由于硬件原因而出现的问题、但在我的第二个电路板上发生了这种情况! 第二个在开始时也运行良好、现在它像我做同样的事情后的第一个一样运行不良。

我在 这里看到了一个相关的问题、尝试重新安装 ESBEVM 驱动程序、但在步骤6中、按照说明继续显示"下载失败"、我现在该怎么办? 情况紧急!

谢谢、

皮尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮尔斯、

    AIC3104的固件和 AIC3254的固件不同、 请按照所附固件的说明进行操作。  

    确保在插入 EVM 时将 SCL 和 SDA 短接、 然后在5秒钟左右后将其移除。  

    必须严格遵循这些说明。  DFUTEST 程序有点小毛刺脉冲(我相信您已经注意到)

    此致、

    -Steve Wilson

    e2e.ti.com/.../USBfirmware_5F00_V0304_5F00_Portable.zip

    e2e.ti.com/.../3240.USBEVM_5F00_Revive.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很抱歉、这是一个拼写错误、但我不知道如何编辑标题。

    我正在使用 TLV320AIC3254EVM-K 并尝试刷写3254固件、但它始终显示未找到 DFU、下载失败。

    谢谢、

    皮尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮尔斯、  

    实际上、我遇到的问题与您完全相同。  

    我不记得我上次使用 DFUTEST 实用程序的时间、 但它不能超过6个月。  我在 TI 时已更新固件数百次...  但突然、它找不到 DFU 器件。  

    GDE 是否仍能识别电路板?  

    您是否有 PurePath 控制台3?  如果是、 您能否打开 I2C 主应用程序并插入 EVM、然后查看左下角是否显示"Connect"图标?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的帮助、我终于找到了解决方法。

    起初、我的 PurePath 便携式 设备和 AIC3254 CS 都无法识别电路板、我联系了当地 FAE、他说我需要像我预期的那样重新刷写固件。

    但是、即使在连接电路板之前将 SDA 和 SCL 短接(EEPROM 切换至10000010)、我的计算机也无法识别电路板、我已经尝试了数百万次、但仍然无法进入 DFU 模式。

    最后、我意识到我的计算机需要首先安装电路板驱动程序! 您需要转到计算机硬件设置并安装驱动程序、使您的计算机识别该板、然后它可以进入 DFU 模式。 我们当地的 FAE 或经验丰富的人员已经安装了驱动程序、但他们已经开始使用它、忘记了新计算机可能需要先安装驱动程序。

    之后、我按照重新闪存固件说明进行了操作、问题得到了解决。 (虽然有时仍会发生、我需要再次执行)

    希望这次体验能记住、因为我的日程安排很紧、花了很多时间来解决这个问题、不希望有人像我一样受苦。

    谢谢、

    皮尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮尔斯、  

    您安装了哪个板驱动程序?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我不确定、我使用了此文件、将操作系统驱动程序更新分配到文件夹"DFU_DRIVER"、然后自动安装。

    之后、可以识别 DFU 并可重新刷写。

    谢谢、

    皮尔斯

    e2e.ti.com/.../USBfirmware_5F00_V0304_5F00_Portable.rar