This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:PCM1864 DOUT 中无数据

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814875/pcm1864-no-data-in-pcm1864-dout

器件型号:PCM1864

尊敬的团队:

我的客户正在使用 PCM1864转换 4个模拟麦克风输入、但他们无法在 PCM1864 DOUT 引脚中获取任何数据。

以下是它们的配置:

1.将 Audio Precision 用作主设备,将 PCM1864用作从设备。

2.将 PCM1864配置为 TDM/DSP 模式、4个模拟麦克风输入、FS=16KHz、BCLK=4096KHz、LRCLK=16KHz、16位采样。

3.按如下方式配置寄存器:

寄存器0x0B——0xDF

寄存器0x0c——0x01

寄存器0x20——0x2F

我认为寄存器配置是正确的。 但是、它们无法在 PCM1864 DOUT 引脚中获取任何数据。

您能否帮助 查看是否有其他问题? 或者他们是否需要检查其他事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    客户能否向我分享一些内容、以便更好地了解他们的设置? 他们能否在 Audio Precision 上共享数字分析仪/数字 I/O 和 PSIA 配置的屏幕截图? 我们希望确保正确生成 MCLK/BCLK/和 LRCLK 上的时钟频率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     

    感谢您的回复。

    以下是 客户的原理图和测试结果(CH2是 BCLK、CH3是 DOUT、CH4是 LRCLK)。


    正如您在这些图片中看到的、 DOUT 中仍然没有数据。 以下是当前配置。

    1. TDM 模式、从模式。

    2. Fs = 16KHz、4通道 ADC、用于4个 MIC 采样、16位字宽。 它们使用应用处理器来生成 BCLK 和 LRCLK。  

    3. 使用具有 BCLK 源的内部 PLL 来生成 MCLK。

    4. 寄存器配置如下表所示。

     

    TDM 格式配置

    PLL 配置

    分压器配置

    寄存器

    0x0B

    0x0C

    0x20

    0x28

    0x29

    0x2A

    0x2B

    0x21

    0x22

    0x23

    0Xdf

    0x01

    0x2E

    0x03

    0x01

    0x01

    0x18

    0x0B

    0x17

    0x2F

     

    您能否帮助检查是否有任何配置不正确?

     

    谢谢、致以诚挚的问候

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    很抱歉由于国庆节而延误。 我将在7月10日(星期三)之前向您提供更多信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢你的答复。

    我已更新此问题的状态。 请参阅以下问题链接、并将您的答案发布在以下问题的下方。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/816338

    此致。

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    由于已为此问题创建了一个新主题、我将继续回答该主题、我将关闭此主题。


    此致、