This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4917:LM4917演示板光绘文件

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805289/lm4917-lm4917-demo-board-gerber-files

器件型号:LM4917

早上好、是否可以获得 LM4917 TSSOP 演示板光绘文件?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lorenzo、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们将查看我们的光绘文件存储库、并让您知道它们是否可用。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lorenzo、

    我在 TI 网站上找不到此演示板。 您能否给我指出您下载此电路板相关信息的正确链接?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    该板显示在第 15页的 LM4917数据表中。

    您还提到了 Gerber 存储库、是否可以有链接?

    谢谢你

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lorenzo、

    遗憾的是、无法提供指向我们的光绘文件存储库的链接。

    LM4917 TSSOP 演示板艺术品光绘文件已过时、不在我们的内部光绘列表中。

    如果您有其他感兴趣的解决方案、请告诉我。 我们很高兴为您的项目做出贡献。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "不可能"、"过时"... 您提供的帮助非常少。