This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:仲裁丢失 I²C

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809651/src4392-arbitration-lost-i2c

部件号:SRC4392

供您参考:我们有相同的问题。 我们每20ms 轮询一次 SRC 的寄存器0x13和0x14。 大量芯片(大约10%)倾向于不释放 SDA 总线。 当不存在输入信号时、该误差极少发生或根本不发生。  如果存在输入信号、则误差每小时发生一次、每三天发生一次(芯片的个别差异)。 我们可以通过插入额外的 SCL 时钟来部分覆盖该错误。 最终、只能通过更换故障芯片来解决该错误。

SRC 在使用 SPI 时是否会更稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔  

    很遗憾听到您对 SRC4392有问题。  您可能从过去的线程中看到、我们的设计支持在此器件上受到限制。 因此、我们没有运行仿真等的好处...  

    您使用的是标准模式还是快速模式?  没关系吗?

    由于输入/输出数据是独立 的、因此 SPI 在某些方面不太容易出现这类错误、并且有一条片选线路、因此需要路由的引脚和布线更多、但内部块更简单。 这可能是适合您的解决方案。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔  

    只是想与您联系以查看您是否能够解决此问题

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve Wilson:

    感谢你的答复。

    >您使用的是标准模式还是快速模式?

    我使用标准模式。

    事实上,这个问题只能通过交换芯片来解决。  在当前项目中、我们无法使用 SPI 测试芯片的行为。

    此致

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔  

    您是否有任何显示此行为的单位?  您是否愿意将器件发送给我进行基准评估?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >您是否有任何显示此行为的单位?

    是的、我有。 但这些芯片未经焊接、无需重复使用。

    您是否愿意将器件发送给我进行基准评估?

    是的、我想这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能是一个误解... 您想使用完整的工作设备吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔  

    我的意思是、您是否有任何 SRC4392器件表现出您愿意发送给我进行基准评估的这种行为。  

    最近有几个其他线程描述了这种相同的行为。  到目前为止、我还无法让我的手复制器件。  

    我将向您发送一封私人邮件、我们可以制定详细信息。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔  

    我无法向您发送私人消息、因为您尚未接受我的连接请求。  您是否接受我的请求?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve、我也一样:"您无权访问此 服务器上的 e2e.ti.com/.../conversation。"

    我为您准备了6个 SRC4392

    >您是否接受我的请求?   

    我尝试切换到 "接受"-您可以再试一次吗?