This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:启用 Vsense 时的音频噪声

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805538/tas2557-audio-noise-when-vsense-enabled

器件型号:TAS2557

禁用 IV 检测功能后、客户的系统运行良好。

启用 IV 检测后、客户会在以下频率观察到噪声:

-2.4Hz (大振幅、导致2.4Hz 下的可闻振幅循环)

-58.5Hz (恒定嗡嗡声)

- 125KHz 和180KHz (无问题、听不清、仅供参考)

这是使用8kHz 采样、1KHz 测试音调、BCLK = 1.536MHz 测得的。

只有在启用 IV 检测功能时、才会引入此类噪声的原因是什么?

-我有原理图、示波器捕获、布局可供离线讨论。