This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:询问 TAS2557功耗以及如何禁用扬声器保护

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815605/tas2557-asking-for-the-tas2557-power-consumption-and-how-to-disable-speaker-protection

器件型号:TAS2557

大家好、

客户使用 TAS2557并希望测量功耗。 他们测量了 TAS2557的功耗、客户发现数据与规格不匹配。

客户感觉 TAS2557具有一些特殊命令来禁用更多功能。

客户希望测量以下条件的功耗(标记为红色),并且客户希望检查扬声器保护禁用条件的电源,尽管在 PurePath 控制台上找不到此选项。

 

您是否会对功耗以及如何禁用扬声器保护提供意见?

 

.pPC 3下载链接

txn.box.com/.../3gvytandj8jaw8nic63gcdutfauu6yq3

 

TAS2557 x2

VDD (V)

5.

3.3.

1.8

1.8

无播放平均值 (mA)

46.87

0

18.88

9.66

 

 

 

谢谢。

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scott、

    数据表中提到的功率测量是指 ROM 模式1。 这是 TAS2557快速初始化的模式、可提供最低功耗模式。 此外、在此模式下不启用扬声器保护算法。 当使用不同的模式时、扬声器保护功能将再次启用。

    没有用于禁用扬声器保护的特殊命令、它与所使用的 ROM 模式有关。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    客户希望首先澄清这种情况、即扬声器保护启用且无信号。

    客户禁用升压模式且无输入信号。 但 VBAT 仍消耗46mA 电流。

    客户是否需要在此测试条件下禁用其他设置?

     

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scott、

    客户是否在测试中使用了这些条件?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scott、

    您对此有反馈吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scott、

    我现在要关闭此 E2E 主题。 但是、如果您有反馈和意见、请随时提供。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.