This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:智能放大器和调优

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815349/tas2555-smartamp-and-tuning

器件型号:TAS2555

我目前正在使用一个非常小的扬声器(Pn:MD1115N-RC758)、并尝试提高音频质量和音量、现在音量更高时、扬声器开始嗡嗡声、质量变得相当差。 我们正在尝试在 SmartAmp 模式下工作、但我们还需要关闭内部升压模式、但似乎一旦升压模式关闭、SmartAmp 就无法工作、质量也变得相当糟糕、是否有人对此有过任何体验?

此外、我正在尝试调谐扬声器、并且在理解所有参数时遇到了困难、有人对此有任何有用的资源?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gwyn、

    您是否查看过这些文档? 如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    智能放大器快速入门指南: http://www.ti.com/lit/an/slaa757/slaa757.pdf
    智能
    放大器调优指南: http://www.ti.com/lit/an/slaa751/slaa751.pdf

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    因此、我已经非常详细地介绍了所附的所有文档、它根本不涉及智能放大器或升压开/关模式。

    谢谢、

    Gwyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gwyn、

    我还建议查看以下文档和视频以了解更多详细信息:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa625d/slaa625d.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slaa858/slaa858.pdf

    https://training.ti.com/audio-speaker-primer-ti-purepath-smart-amps

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定发生了什么、我之前发布过、但现在已经消失了。

    TAS2555 是否可以在内部升压关闭的情况下以 SmartAmp 模式实际运行? 我不确定升压电路是否是 DSP 反馈环路的一部分、因为升压转换器在运行期间是动态控制的、当需要额外的音量时会打开。  

    是 ROM 模式2需要 I-V 感应功能、但智能放大器模式未指定其需要的反馈功能。 我们是否有这些必需功能的列表?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ^^我尝试运行此操作、但即使在 PPC 软件中内部升压被切换至关闭状态、当我实际运行时、升压始终运行。 除了控制台之外、是否有方法强制它关闭?

    谢谢、

    Gwyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     TAS2555 是否可以在内部升压关闭的情况下以 SmartAmp 模式实际运行?

    是的、可以。 实际上、升压转换器独立于 SmartAmp 模式和 IV 感应。 它基本上会在需要时增加输入电压。 当模拟输入足够高时、可以将其关闭以避免其使用。

    我们是否有这些必需功能的列表?

    智能放大器模式所需的唯一功能是 IV 检测。 为了根据电流和电压反馈提供热和偏移保护、需要此特性。 此外、此反馈将有助于确定线圈温度、并由于扬声器(和环境)的变化而更新初始模型。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gwyn、

    我建议在寄存器代码的开头和末尾关闭升压转换器。 可以使用 Book 0 / Page 0 /寄存器5 /位 D5将其关闭。

    可以尝试一下吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.