器件型号:TLV320AIC23B
您好!
我们几年前开发了一款具有以下两个 CIPS 的电路板:
TMS320DM368ZCED (微控制器 NRND、但我们仍支持该平台)
tlv320aic23b (音频编解码器)
我们希望实现 SIP、将通过编解码器采集的麦克风的信号反馈到微处理器、通过 I2S 总线。
微控制器未实现任何 SIP 栈。 是否仍然可以这样做?
有人已经这么做了吗?
谢谢、此致、
亚历山德罗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TLV320AIC23B
您好!
我们几年前开发了一款具有以下两个 CIPS 的电路板:
TMS320DM368ZCED (微控制器 NRND、但我们仍支持该平台)
tlv320aic23b (音频编解码器)
我们希望实现 SIP、将通过编解码器采集的麦克风的信号反馈到微处理器、通过 I2S 总线。
微控制器未实现任何 SIP 栈。 是否仍然可以这样做?
有人已经这么做了吗?
谢谢、此致、
亚历山德罗
TMS320DM368具有一个 McBSP 串行端口、该端口可配置用于 I2S 通信、以便与 TLV320AIC23交换数据。 本 应用手册 旨在为 C6x McBSP 提供有关如何设置此外设以进行 I2S 通信的良好示例。
TMS320DM368在 DVSDK 中实现了 Linux。 您还可以在达芬奇 wiki 页面 和 DVSDK wiki 页面中找到有关软件开发的更多信息。 DVSDK 支持与 McBSP 的 I2S 通信。
此致、
佩德罗
您好、Pedro、
感谢您的回答。
我查看了您链接的应用手册、并根据我在应用手册中找到的内容检查了我的 CPU 编解码器连接。
问题:
查看附件、您认为我们应该能够通过 I2S 向微处理器传输麦克风信号吗?
(图片中的箭头是"强制方向"、这意味着有单向缓冲器可设置每个信号的方向)
谢谢、此致、
亚历山德罗
亚历山德罗
您的图正确显示了从模式操作。
AIC23基本上有两种运行模式:从器件或主器件。
决定何时使用从器件或主器件实际上取决于时钟。 如果 AIC23从其自己的时钟运行、我建议将其设置为主模式。 这样、当 AIC23生成一致的时钟时、微处理器会接收数据。 在从机模式下、AIC23和 DM365时钟之间的差异将略微改变某些采样上的转换速率。 转换后的样本将会与微处理器时钟重新同步、延迟一点、因此速率不一致。 如果 AIC23以与 DM365相同的时钟运行、则使用从模式、因为器件之间没有时钟差异。 从最佳音频质量来看、我建议使用 AIC23作为时钟的主器件。
对于 AIC23主模式、则:
此致、
佩德罗