This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1602:Opa1602模拟级

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1602, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803926/opa1602-opa1602-analog-stage

器件型号:OPA1602
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好,

 我正在使用 OPA1602设计 DAC 模拟级。 IV 级发生了变化、因此从我的 DAC 中、我得到2.0Vrms。 当然、关于求和、我希望具有相同的2.0Vrms 输出单端电压。

 参考数据表中的图37,我知道要获得单位增益,我必须将 R330更改为680。 当然、电容器 C2700pf 将发生变化(减小)并保持相同的截止频率

我不理解的是 R 620函数(请参阅下面的一个函数)以及如何计算反馈电容器的函数。

 毫无疑问,在相位上有一个8200pF 电容器,通常用于降低差分噪声。 2个串联电容器(中点接地)是否不会更好? 它将同时处理 CM 和 DM 噪声、我还了解到最后一个 R (在您的情况下为620)是将运算放大器输入从该电容器去耦。 虽然我认为620R 可以降低到大约100R、但我不知道您是否有计算它的具体公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个二阶差分多反馈低通滤波器。 您不能任意更改单个组件的值而不影响等效响应。 为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定这将如何帮助您。

    我想问如何计算 R620? 是否有公式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../opa1602.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先,您非常喜欢图形。 我更好地理解 R 的作用。

    我有第二个问题,在 OPA1602的数据表中,我们可以看到,为了获得最佳 THD+N,我们需要2k (最差600R)的 R LOAD 和600R 的最大值 R SOURCE

    在您的数据表中、IV 级的一个相位具有680R + 3330 = 1100R 的负载。 该负载将并联870R = 490R。 我的计算是否正确?

    如何计算 IV 级(其他相位)的 R LOAD?

    其次是求和级的 R SOURCE = IV 级的 R LOAD (上图中的 R 为620或100)? 也许加法运算放大器的 R load 必须是/2、因为它有两个相位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到以下结果:

    R1是 OP2看到的负载、R2是 OP3看到的负载。

    e2e.ti.com/.../opa1602_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次提醒您。

    最后一个问题、我将关闭此主题。 OP1的两个相位的 R 源是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

     好的、您的图显示 R LOAD 为450和300。 TI 能解释一下为什么选择这些值、因为从数据表中可以清楚地看出、R LOAD 必须至少为600和2K 才能获得最佳 THD+N ?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5327551、

    运算放大器输出端的负载阻抗越低、失真越严重。 我们的大多数数据表都包含这些 Rload 值。 若要深入了解运算放大器输出级的失真影响、请观看以下简短视频、以获取详细说明:
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-low-distortion-design-3

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamara,

    我了解低阻抗对 THD+N 的影响 我想知道为什么在数据集中 IV 级的负载阻抗如此低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁说负载必须至少为600R 和2k 才能实现最佳 THD+N? 600r 和2k 仅是示例负载。 但 OPA1602具有非常可靠的输出级、即使在 THD 非常低的情况下也能驱动更高的负载。 专业电路通常使用低欧姆接线、以便将电容杂散耦合保持在最低水平并降低噪声。

    您希望使用哪种 DAC?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai 正确。 负载不必是这些值、例如/参考。

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表显示了这一点。 检查图7、8、9和10。

    我使用的 DAC IC 的 THD+N 为-119
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamara、这些示例不正确。

    是否有办法要求应用工程师提供一个更好的示例、该示例考虑 R LOAD 和 R SOURCE 以匹配数据表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thx You Kai,我现在可以模拟和播放 R 的值。有一个问题:如何模拟/计算 R 源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经定义了这两个函数

    R1 = VF1 / AM1



    R2 = VF2 (s)/AM2 (s)

    在后处理器中、如此处所述:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-3

    Kai