This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717EVM:无输出信号问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815262/tas5717evm-no-output-signal-issue

器件型号:TAS5717EVM
主题中讨论的其他器件:TAS5717

你好

    对于 TAS5717 EVM、VIN 和 PVDD 为5V。 我检查 AVDD/DVDD 是否为3.3V、PVDD_X 是否为5V、复位引脚是否为3.3V、  PDN 是否为3.3V。 但 OUT_X 引脚为0V。  

    我已在 EVM 的 RIN/LIN 上输入音频信号。 但5V 立体声扬声器上没有语音。 我已经通过点击 Target→Connect 将 GUI 连接到 EVM 硬件。 取消选中关断和静音。  为什么 OUT_X 引脚上有任何电压来驱动扬声器?

另一个问题是、如果为 AVDD/DVVD/PVDD 加电、OUT_X 引脚会自动生成 PWM 信号、对吧?  谢谢你。  

BR

Patrick

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我的同事正在接受培训、他在返回办公室时会提供反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

           我使用 I2C 存储器工具、例如写入地址0x07、长度1。 数据01、但回读为00。 它已经检查了很多地址、但仍然无法成功写入 TAS5717。 为了检查 TAS5717的 SCL/SDA 引脚、它确实接收到 SCL/SDA 信号。 为什么不能写入 TAS5717 、OUT_X 引脚没有看到任何输出信号? 谢谢你。   

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    需要遵循一些设置。 (PVDD 5V/RIN_LIN 配置在我一侧正常工作)

    • 按照以下指导将 I2C 地址设置为0x54:

    e2e.ti.com/.../Setting-TAS5727EVM-Environment-Variables.pdf

    • 确保 MC57xx PSIA 板 JP4/JP5跳至 ADC。

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

         我修改了 PPI2C 并可以成功访问 TAS5717 EVM。 OUT_X 引脚具有 PWM 信号。 但我将音乐输入到 RIN/LIN 的音频源输入。 扬声器仍然没有声音。 有什么建议吗? 谢谢你。  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 JP11、您可以选择光学输入作为音频源、尝试更改该跳线、以便它选择 RCA 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patric:

    一些调试提示:

    1. 确保 SDIN 具有数据输入。 请在 JP9处测量 SDIN。

      如果没有 SDIN、则检查您的 PC 上是否选择了3.5mm。

    2. 还需要在取消设备静音后调整音量。

    RDGS、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

        如果我们已经完成了调优、如何通过 GUI 转储所有寄存器、那么客户可以获取该文件来对自己的处理器进行编程? 谢谢你。  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7271.How-to-Generate-a-Header-File-fro-TAS5805M-in-PPC3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    请按照以下过程执行 I2C 配置文件。

    • ‘Tools’(工具)->‘I2C Memory Tool’(I2C 内存工具)

    • 选择‘I2C’(I2C)选项卡。 然后点击‘…’ 以选择配置文件。

    • 选择文件并点击‘open’(打开)。