This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:功率耗散

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3268, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815470/tlv320aic3268-power-dissipation

器件型号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254TLV320AIC3262

尊敬的先生。

我的客户正在考虑应用 TLV320AIC3254或 TLV320AIC3268

无线模拟麦克风系统的应用。

因此、我希望确保执行以下操作。 请提供您的建议。

我想知道集成 miniDSP (A/D)的性能是完全一样的

  TLV32-AIC3262和 AIC3268之间的区别?

2.我在 TLV320AIC3262中找到了功耗参考信息

  例如:

  * 2.7mW (回放@48kHz)、5.6mW (录制@48kHz)。

  我想知道功耗可以称为 TLV320AIC3268吗?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    AIC3262 miniDSP 与 AIC3268 miniDSP 非常相似。 它们具有相同的生成和代码兼容性。

    有关功耗的详细信息、请参阅数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320aic3268.pdf 中第7.11节(第18页及以上)的"其他电气特性"表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。  

    非常感谢您提供的宝贵信息。  

    我尝试检查两种产品的"P (Total)"、TLV320AIV3262和 AIC3268。  

    TLV320AIC3268的功耗似乎仅为 AIC3262的14%。  

    我想知道这个比率是否可以用来估算功耗?  

    客户希望降低功耗产品、就这样

    TLV320AIC3268的一大优势。  

    很抱歉反复干扰您的工作、但请提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    是的、AIC3268的关断功耗明显低于 AIC3262。 在关断模式下、AIC3268的 DVDD 和 AVDD 电流显著降低。

    两个器件在工作模式期间的功耗是相当的。 请参阅 AIC3262 ARG (http://www.ti.com/lit/pdf/slau309.pdf) ADC 和 DAC 功耗详细信息中的第2.6.2和2.6.3节。 AIC3268的工作功耗在数据表第7.11节的表格中提供。

    我希望这是您正在寻找的信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。  

    非常感谢您提供的所有教学和宝贵信息。  

    根据您的支持、客户的选择进展顺利。  

    目标产品为 TLV320AIC3254或 TLV320AIC3268。  

    我发现基准功率耗散,例如:  

    TLV320AIC3254 :4.1mW (回放@48kHz),6.1mW (录制@48kHz)。

    TLV320AIC3268 : 2.7mW (回放@48kHz),5.6mW (录制@48kHz)。

    客户将在96kHz 或192kHz 下使用。  

    预计功耗将增加多少

    96kHz 还是192kHz?  

    不需要确切的数字、因为增加百分比就足够了。  

    很抱歉再次干扰您的工作。 但请再次提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    遗憾的是、估算电流消耗随采样率的变化并不简单、因为它取决于许多不同的因素。

    我建议针对每种特定场景测量 EVM 上的电流。

    此致。