This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:时钟故障含义

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805208/tas5805m-clock-fault-meaning

器件型号:TAS5805M

你(们)好

我的客户使用20V 作为 PVDD、以前曾工作过。

但现在他们可能会出现故障情况并发出这样的声音。 我让他们读取故障寄存器、发生0x71位2 CLK_FAULT_I。

该时钟故障是否意味着 I2S BCLK 具有错误的频率? 检测时钟的范围是如何错误的?

此故障是否会导致 PWM 停止?

谢谢

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CLK 故障可能会使器件进入 HIZ 状态且无 PWM 输出。 请按照数据表规格检查 CLK 时序(BCLK、LRCLK、DATA)。 您可以使用示波器捕获 I2S 时钟并向我们展示。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    您可以通过重设0x60和0x61将 FAULT 引脚配置为 FAULT 输出。 然后、您可以使用该引脚对 LRCLK 和 BCLK 进行 TRIG。
    BCLK/LRCLK 的比率必须为64。

    有关其他规格、请参阅数据表。

    此致、
    Alix Wan。