This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731EVM:与客户电路板的 I2C 连接

Guru**** 2478325 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815454/tas5731evm-i2c-connection-with-customer-board

器件型号:TAS5731EVM

大家好、

客户使用 TAS5731EVM 中的 MC57xxPSIA 将 I2C 写入其自己的电路板、但在连接方面存在一些问题、情况如下:

对于 I2C 和 GND、它们断开了5731EVM 并将3条线从 MC57xxPSIA 反激式连接到自己的电路板。 I2C 连接失败。  

电源正常。

如果使用 TAS5731EVM 而不是客户电路板、则连接正常。

问题可能出在哪?

谢谢、致以最诚挚的问候!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    现在是假期、我的同事将在周一返回办公室时回复。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

      您是否已捕获 MC57xxPSIA 和 TAS5731EVM I2C 图供我们查看? 更好地展示 MCA57xx 和 TAS5731连接的图片。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、  

    很抱歉、回复延迟、我们解决了这个问题、结果是供电顺序错误。