This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766M 用于表征"单驱动器无源散热器"

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805347/tas5766m-tas5766m-to-characterize-single-driver-passive-radiator

器件型号:TAS5766M

团队、

客户使用学习板 通过扬声器型号 "单个驾驶员无源散热器"来表征扬声器的特性。 但是、客户现在无法钻进扬声器机柜的孔。 在 PP3中不能跳过此步骤。 是否有人在不钻孔的情况下四处走动以完成特征评定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    客户使用什么进行 SPL 测量? 激光还是数字麦克风?

    将让 Alix 注释其他变通方法以跳过此步骤。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    在这种情况下、建模需要一个孔。
    我将关闭此帖子、因为我们已经讨论了离线问题。

    此致、
    Alix Wan。