This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 音频编解码器解决方案调查

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812401/ti-audio-codec-solution-survey

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254TLV320AIC3100

尊敬的 TI 成员:

我正在寻找音频编解码器解决方案。

TI 是否为我提供 了符合行李处理要求的合适解决方案?

1.Freesce/NXP I.MX6四核支持

2. I2S 总线支持

3. Android 6.0支持

根据以上所有内容、请帮助提供建议、如果有、请随时告知我

Hung.Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我们的系统团队中遇到了问题、他们将在接下来的几天内与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung.Tsai、您好!

    您能告诉我们 Freescale /NXP Android 6.0内部版本中使用的 Linux 内核版本吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 成员:

    你好

    我们使用的 Linux 内核版本为4.1.15

    Hung.Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung Tsai、您好!

    我们为 TLV320AIC3254器件系列和 TLV320AIC3100系列器件提供了2.6 Linux 内核版本的驱动程序。 遗憾的是、还需要执行其他工作来支持 Freescale /NXP 4.1 Linux 内核版本。 您可能会在其中一个 Linux Web 存储库中找到更新的驱动程序。

    此致。