This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812104/tlv320aic3254-tlv320aic3254

器件型号:TLV320AIC3254

TLV320AIC3254的数据表中有一个典型的电路配置(图21)。 在该图中、我看到有两个用于输入端口(IN1_R、IN1_L)和(IN2_r、IN2_L)的微型电话。 我想知道微型手机的确切器件型号是什么。  我们使用这种典型的电路配置、但我们的麦克风在几个月后会损坏。 这不是一次性的、我们打破了四个麦克风。 因此、我们需要了解您使用的麦克风、并 进行一些测试以解决问题。  

我也 非常感谢任何人能在这里分享漫画。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!

    EVM 使用 来自 Knowles Acoustics 的 MD9745APZ-F 或替代 Knowles Acoustic MD9745APA-1麦克风。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够使用 EVM 中使用的参考麦克风测试您的系统? 这些是 ECM 麦克风。 您使用的是相同类型还是 使用的是 MEMS 麦克风?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的答复。 我们使用具有几乎相同参数的相同类型 ECM 麦克风。 我们按照数据表的建议设计电路、 来自 TLV320AIC3254的微偏置电压设置为2.5V。

    我们仍然没有发现问题是什么。 据我所知、我们已经打破了至少10个麦克风。 如果有人能给我们一些建议,我们会非常感激。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有看到任何关于设备造成麦克风损坏的报告。 我们以前曾在 PCB 装配后超声波清洁器方面有过经验、这会导致我们的某些 EVM 上出现麦克风故障。 它可能是系统的类似或其他方面、导致麦克风超出其额定工作条件。 如果您能够缩小问题范围并需要进一步的帮助、请联系我们。

    此致。