This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:TPA6132A2添加单端信号

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813700/tpa6132a2-tpa6132a2-adding-single-end-signal

器件型号:TPA6132A2

大家好、

 我的客户有一个使用 TPA6132A2的耳机应用。

输入信号是去噪声差分信号和单端音频信号。  

我的问题是 、能否将单端音频信号添加到 去加重差分信号中、然后一起输入到 TPA6132A2? 您是否有参考设计?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    您可以尝试在传统求和配置中连接单端信号、如下所示:

    尽管您需要评估此配置的性能、因为此配置未在此器件上进行测试。
    如果这不起作用、您可能需要在求和配置中添加之前的运算放大器缓冲器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar、

    输入信号不仅是  单端音频信号。

    输入信号 包括  噪声差分信号和单端音频信号。

    TPA6132A2 嵌入式电阻器阵列。\n 您有嵌入 式电阻器阵列的值吗?

    我只想叠加差分信号和单端信号,、然后输出单端信号。 如何进行设计? 您是否有设计参考?

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harly、

    数据表 第6.6节针对 每个增益电平给出了输入阻抗(输入电阻器)。

    将差分信号和单端信号相加如下所示:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

     非常感谢。

     如果将增益电平设置为0dB、是否可以设置 Ri1=Ri2=2 20kΩ Ω、CI2=1 uF?

    图中的差分输入没有 电容, 是否需要添加 Ci1=1uF  ?,如下图所示:

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harly、

    TPA6132A2具有内部输入电阻器、因此它会根据增益设置更改其输入阻抗。 您可以根据建议尝试、并检查增益是否不受影响。
    对于输入电容器、您可以按建议使用1uF、对于差分信号、不能使用电容器、因为会减去直流分量。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

      谢谢!

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、

    请告诉我们测试是如何进行的、如果您有其他问题、也可以告诉我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan,í a

    好的。如果我的新 项目选择 TPA6132A2 ,在测试后,我将告诉您结果。

    将差分信号和单端信号相加 TPA6132A2 ,在 该图中,为什么单端信号连接到 IN-?在附加放大器中,OUTP=SUM (IN+)- SUM (IN-)。将 单端信号连接到 IN+是否更好?

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、

    单端信号可以连接到其中一个输入、这应该是可以的;它只会改变该信号的相位。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan,

       我明白了。谢谢。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题与本主题中的原始问题不同、您也可以开始新主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器